This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:仅扫描2G对讲机。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1098316/wl1807mod-scan-for-2g-radio-only

部件号:WL1807MOD

在某些情况 下,我们希望仅针对2G对讲机进行空中扫描,跳过5G对讲机,以缩短信道扫描时间。 因此我们尝试在"Scan" dbus消息中添加"通道"参数,但不起作用。 通道参数类型似乎是"a (uu)",两个无符号32位整数的结构数组。 关于如何将通道参数添加到扫描消息的示例? 我们只想扫描前11个2G信道,而不是5G扫描。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张先生,

    我已将此主题分配给主题专家,并将很快为您提供答案。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道如何做到这一点的唯一方法是完全禁用5GHz。 您可以使用configure-device.sh脚本配置设备的.conf文件并禁用5GHz天线来执行此操作。 请参见附加图像中的示例:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过发送不带任何可选参数的dbus扫描消息来启动扫描。 我们似乎也可以指定要扫描的频道。 我正在考虑指定所有2G信道,将扫描限制为仅2G。 不确定创建和指定dbus消息中2G通道的确切格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉dbus,所以不能评论。 我鼓励您在其他面向Linux的论坛上提问。 您所需的内容似乎与wl18xx无关。