This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:将CC3120迁移到CC3100

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1098397/cc3100-migration-cc3120-to-cc3100

部件号:CC3100
主题: CC3120中讨论的其他部件

我正在STM32H753IIK6微控制器中迁移代码,我想知道当前的驱动程序是否支持CC3100芯片。

我们正在使用2017版本的简化链接。

非常感谢

吉列尔莫

Bizintek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC3120的主机驱动程序与CC3100的主机驱动程序不同。 您需要从CC3100 SDK移植驱动程序。 但您当前驱动程序的结构与CC3100的驱动程序非常相似。 我不期望需要付出巨大的努力。 但请注意,CC3100并不支持CC3120的所有功能。 您可在此处找到用户指南

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    您认为CC3120库是否可以针对CC3100进行修改,还是最好替换它?

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不是。我不这么认为。

    CC3100的BTW...主机驱动程序支持STM32F4设备。

    一月