This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:适用于欧盟的WiFi室外配置文件。 根据国家/地区法规禁用频段

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1098232/wl1807mod-wifi-outdoor-profile-for-eu-disable-bands-depending-of-country-regulations

部件号:WL1807MOD

 WL1870MD是否具有 WiFi配置文件,提供了区分欧盟室内和室外使用的选项?

例如 ,它是否会禁用5150-5250 MHz5250 MHz和5250-5350 MHz5350 MHz,以便在欧盟室外使用

我读了另一篇关于IW和WPA命令的文章,这些命令将设置代码和配置文件。  它们是否 会根据国家/地区禁用频段?  尝试了解如何设置它以满足我们的合规办公室的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    我已将此主题分配给主题专家,并将很快为您提供答案。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道有一个特定功能可以执行此操作。 但是,这可以由国家代码本身来设置,如ISO 3166。 可以在wpa_supplicant.conf或hostapd.conf中设置国家/地区代码。 您必须查找国家/地区代码,以查看哪些与您在欧盟的描述匹配。