This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:如何使用网络终端命令发送文本字符串?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1099373/cc3220sf-how-to-send-text-string-with-network-terminal-command

部件号:CC3220SF

您好,TI!

我正在使用CC32xx启动一个项目。

我有运行网络终端固件的CC3220SF启动板。

CC3220SF加入网络刚刚好。

我的目的是(通过CC3220SF中的网络终端命令)向网络上的另一个设备发送文本字符串(通过UDP)。

我正在检查网络终端命令'send',但此命令不接受文本字符串。

那么如何发送文本字符串?

非常感谢。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络终端不支持此功能。

    您需要开发此功能。  您可以使用网络终端作为参考。

    网络终端中的发送和接收演示了如何打开套接字,侦听/连接套接字,然后发送/接收数据包数量。 数据包的数据存储在APP_CB.gDataBuffer.nwData中,并在发送前被初始化为重复模式0-9 (参见socket_cmd.c中的代码):

    memset(app_CB.gDataBuffer.nwData, 0x0, MAX_BUF_SIZE);
    
    /* filling the buffer with data */
    for(i = 0; i < MAX_BUF_SIZE; i++)
    {
    app_CB.gDataBuffer.nwData[i] = (char)(i % 10);
    }
    
    

    基本上可以用要发送的字符串替换该字符串(如果要从用户获取字符串,则需要更新命令行解析器)。