This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODASF

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1098768/cc3235modasf-cc3235modasf

部件号:CC3235MODASF

由于此芯片的可用性不足,我们不得不延迟产品。

我们拥有250多个。  请通过smalltalk.tech/或dean@smalltalk联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关可用性的咨询,请与TI销售代表联系。

    您也可以通过单击下图中绿色圆圈内的链接订阅以获取可用性更新。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成:感谢您的回复。 我已经与TI和分销商讨论过,缺货时间超过100周。  

    因此,我们正在取消 使用此芯片的计划,因为没有可用性,也没有关于何时期望可用性的指导。

    所以,我们有大约300个芯片,并将与经纪人合作。

    我在这里发布是为了看看是否有人需要这些芯片,以便与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean,

    好的,我将关闭此线程。

    巴西,