This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:如何使用较新的SDK升级CCS项目

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1097582/cc3235s-how-to-upgrade-ccs-project-with-newer-sdk

部件号:CC3235S
Thread: sysconfig中讨论的其它部件

尊敬的先生:

  我的CC3235S CCS项目基于5.20 .00.06。

我找到了新的SDK 6.10 .00.05。

我下载并安装到 C:\ti\simplelink_cc32xx_SDK_6_10_00_05。

如何将我的项目设置修改为新的SDK?

我已使用值"C:\ti\simplelink_cc32xx_SDK_6_10_00_05"修改了COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_SDK_INSTALL_DIR

感谢你能抽出时间。

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    下载并安装SDK的v 6.10 .00.05 后,您还需要确保安装了sysconfig (v 1.12)的最新版本。

     您应该会看到这些版本反映在您的项目“属性”->“常规”->“产品”中,如下所示:

    在以上屏幕截图的这种情况下,SimpleLink CC32xx SDK版本继承自tils_builds_cc32xx_release_CCS项目,因此您可能必须转到  tos_builds_cc32xx_release_CCS的“属性 ”,并在那里更新SDK版本。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jesse:

      感谢您的信息。

    我需要更新TI-RTOS。

    此致,

    卢克