This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:如何使用自签名证书简化CC3120 WiFi芯片

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1099802/cc3120-how-to-use-selfsigned-certificate-for-simplelink-cc3120-wifi-chip

部件号:CC3120

大家好,

我们正在使用TI芯片CC3120进行产品开发。

我们通过wifi支持http协议,现在我们希望从http迁移到https。

要支持https,我们需要支持SSL证书。  

如何在CC3120设备上使用自签名证书来执行http应用程序?

谨致问候,

Anuj Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确,那么您希望使用内部(基于NWP) HTTP服务器(以便其它设备将连接到CC3120),对吗?

    检查以下2个API以设置服务器的证书和私钥:

    SL_NetAppSet (SL_NetApp_DHCP_SERVER_ID, SL_NetApp_HTTP_DEVICE_CERTIFICATE_FILENAME,...);

    SL_NetAppSet (SL_NetApp_DHCP_SERVER_ID,SL_NetApp_HTTP_private_key_filename...);

    请注意,如果您使用标准浏览器连接到cc3120,则需要更新浏览器/PC可信根CA证书目录 ,否则在连接到无效证书时,他们将报告警告/错误。