This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WIFISTARTERPRO最新源代码下载链接?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: WIFISTARTERPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1088470/cc3235modasf-wifistarterpro-latest-source-code-download-links

部件号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他部件:WIFISTARTERPRO

您好,

我正在寻找 应用程序商店中最新的WIFISTARTERPRO源代码,以帮助我们进行开发。  

Google Play商店具有2.2 .275,但提供的源代码为2.2 .257。

Apple应用程序商店具有2.2 .28,但提供的源代码是2.2 .26。

此外,无论您可以提供何种版本的源代码,您能否建议创建它们所使用的Xcode和Android版本?  

在这里创建了一个构建说明帖子,但 它已有5年历史。 您是否可以 使用Xcode和Android Studio版本更新它? 至少对于 https://www.ti.com/tool/WIFISTARTERPRO中的src

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/62.4408万/wi-fi-starter-pro-source-code-build-instructions

谢谢!

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将与之前使用过此应用程序的另一位团队成员核实。 他可能能够详细解释任何更新以及版本和源代码之间的差异。 我会在一两天内跟进。  

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    WIFISTARTERPRO应用程序没有新的更新。 源版本与App/Play Store版本之间存在差异的原因是由于源代码进行了操作系统自适应,因此代码 可以在IDE上运行。  

    我们建议使用最新版本的Xcode和Android Studio for WiFISTARTERPRO。 客户可能需要将部分代码移植到最新的IDE平台,或使用提供的库进行编译。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    如果较新的版本不包括对Wifi供应过程的任何改进,则可以使用较旧的源代码。  

    使用较旧的源代码/项目,我甚至无法构建Xcode或Android Studio项目。 我们不介意安装较旧的IDE,因此在开发自己的IDE时,我们有一个工作示例可供参考。 请帮帮您。  

    例如,您的同事在这里制作了一些制造说明,但这些说明已经过时,无法工作(例如, 我安装了Android Studio 2.3 ,但TI应用 程序2.2 ........257是使用较新的IDE构建的。 您只需告诉我哪个IDE版本(Android Studio和Xcode)与您的源代码匹配即可。 谢谢

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/62.4408万/wi-fi-starter-pro-source-code-build-instructions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    仍在跟进与WIFISTARTERPRO一起使用的最新已知IDE版本。 我应该在另一天内知道。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    WIFISTARTERPRO使用Android Studio 3.X和Xcode 12.X  

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    Android:

    我安装了Android Studio 3.3。1,打开了Android源代码2.2。257,但无法构建。

    似乎缺少一些关键文件。 例如,src\main\没有java和ress文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否仔细检查安装是否成功完成? 我尝试下载Android source v 2.2 (Android源代码v),然后看到src/main/java和src/main/res:



    可能Android Studio无法正确导入这些文件?

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现Windows安装程序正常(包括所有文件),但MacOS安装程序没有所有文件。 我稍后再试。

    我尚未找到可试用iOS源代码的Xcode 12,但我会报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在iOS示例中,我使用Xcode 12.5 打开,但它生成了以下错误。 有什么建议?  

    在Android示例中,我使用Android Studio 3.3 打开。1但是,也有构建错误。 有什么建议?

    谢谢!

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于iOS,您能否确保 该行上没有空格? 您可能还需要尝试清洁和构建项目。

    对于Android,我建议查看您为WIFISTARTERPRO安装的依赖项。 可能需要其他依赖项。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xcode需要更新cocoapods,然后它甚至可以在13.3 中工作。  

    Android也应该是一个依赖性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我们遇到了一个问题,需要iOS 2.2 的源代码28作为参考。 您是否能够私下提供? 我们已与TI连接组签署了NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将为您检查。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经跟了另一位团队成员,正在等待回复。 收到回复后,我会尽快通知您。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    显然,iOS 2.2 .........28从未作为发行版生成。 基准版本为2.2 .26,可从TI.com下载。

    最佳,
    雅各布