This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCC3220MODASF:模块内部SPI闪存

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1099499/launchcc3220modasf-module-internal-spi-flash

部件号:LAUNCCC3220MODASF

您好,

对于MTBF计算,我需要模块内部SPI闪存的最小擦除周期数。
我所知道的SPI闪存芯片的写入寿命是100k。
这是否也适用于模块内部闪存类型?

如果我了解文档,请更正所有永久配置数据,如WiFi配置式和WiFi模式存储在模块内部SPI闪存中。
是这样吗?

此致,
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    模块内部是SPI闪存芯片MX25R3235F。 有关更多信息,请参阅此SPI闪存的数据表

    是的,您已正确理解。 设备设置保存在SPI闪存中。 因此,通过文件系统API或写入sFlash的SL_ API不断重写SPI闪存不是最佳做法。 如果需要,可以通过禁用设置持久性来取消保存设置。 详细信息请参阅SWRU455 SWRA613

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jan,

    非常感谢您的回答和提示。

    您能告诉我芯片内部1 MB闪存的最小擦除周期吗?

    非常感谢,致以诚挚的问候,
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    正如我所知,这不是TI正式提供的信息,因为1 MB XIP闪存不用于用户写入(它由ROM bootloader控制)。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速响应。

    我在这个论坛上找到了一个以私人通信结束的条目。 但我再也找不到了。

    是否可以获得内部芯片闪存至少可擦除/写入1万次的信息?

    此致,
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    我不能向您作出这样的保证,因为我不是TI员工。 您需要等待TI的回答。

    我不想提供可能不正确的非官方信息。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roman:

    如Jan所述,如此处所述(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/73.7343万/cc3220-cc3220sf-on-chip-flash-erase-times-flash-write-times)3220),3220,内部闪存主要用于应用程序代码,这就是您在数据表中看不到所需规格的原因。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对我来说,对内部闪存可以执行多少写入周期也很有趣。