This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:连接的空闲模式信息

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1099972/wl1831mod-connected-idle-mode-info

部件号:WL1831MOD

我正在与一位客户合作,该客户正在研究连接空闲模式(<800uA)。 我们正在寻找有关此问题的更多信息,例如应用报告。 我通过正常渠道(产品页面等)没有找到太多信息。 我们是否有这种运作模式的更详细资料?

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:  

    有关此模式的大多数信息很可能在 WiLink 8 Advanced Features Guide(WiLink 8高级功能指南)中找到。 文档中的5.11 部分介绍了设备上可用的ELP模式,同时还包括空闲模式。

    我将继续搜索信息,如果找到更多信息,则重新对线程执行ping操作。 如果您想了解更多信息,请告诉我。

    最佳,

    -Ryan