This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC3235SF:CC3235SF Getting Hang

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1102813/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-getting-hang

部件号:LAUNCHTXL-CC3235SF
主题中讨论的其他部件:CC3235SF

您好,

  我们 在项目中使用CC3235SF和IAR 9.10 1工作台, CC3235SF在一段时间后挂起,CPU寄存器也被损坏,我得到了  
[CSTCK$LIMIT + 0x85a1'e5a4]在调用栈中,此CSTACK$LIMIT表示,我试图将CSTACK从1024增加到4096,但仍被绞死,请指导我这样做。

谢谢!

Nagaraj

 

谢谢!

Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它太一般了。 我们对您的项目一无所知。

    您是否在使用RTOS? 如果是,有多少线程(可能是您更新了错误的堆栈)?

    是否在ICF文件中更改了STACKSIZE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kobi,

          是的,我正在使用FreeRTOS,我已经使用 xTaskCreateStatic API创建了3个任务,Task1大小为1024, Task2大小为1024, Task3大小为672,我已将 STACKSIZE从1024更改为8192。

    谢谢!

    Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有足够的信息可供我帮助。您是否更改了其他纸叠尺寸?