This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:带校准器的功率设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1100205/wl1807mod-power-setting-with-calibrator

部件号:WL1807MOD
“Thread:WL1837MOD”中讨论的其它部件

您好,

使用校准器设置功率时,发现差异。 请您知道是否要设置其他参数?

例如,将功率设置为19dBm,在频谱视图中可以看到峰值介于-40至-30 dB之间。

校准器wlan0 wl18xx_plt stop_tx
校准器wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 0
校准器wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 1.9万 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
校准器wlan0 wl18xx_plt start_tx 500 3500 0 1 0 A4:06:E9:cf:ce:34 fc:45:C3:37:f0:8d 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    校准器工具命令看起来正常,因此这些命令不是问题。

    您正在使用哪个INI文件?  

    您的设计是否经过了审核? 您可以 在此处申请。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini是使用的ini文件。 是的,设计已由TI审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用不同的频谱分析仪进行重新测试。 我会在这里再介绍结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    应使用的INI和FW  分别是WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini和8.9。0.0 .90。  

    同时确认 您的测试设置是否已通过验证,以及是否已安全连接所有设备。

    这是传导还是辐射?

    听起来不错,如果使用不同的频谱分析仪时有任何变化,请告诉我。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用  

     wlcore:PHY固件版本:版本8.2 .0.0 .245
     wlcore:固件已引导(版本8.9 .0.0 .88)

    本产品应支持站模式和P2P用户自主模式。  

    请告诉您8.9  .0.0 .88和8.9 .0.0 .90之间的变化以及迁移到8.9 .0.0 .90和 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini?的需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johncy:

    8.9 v.0.0 .90上有WFA KRACK修复程序。  

    WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini是我们认证WL18MODGI时使用的INI文件。 应使用此INI,因为它将设备配置为符合法规认证要求。

    当然,这些问题与您观察到的输出功率问题无关。 但是,建议切换到最新的FW和INI,以帮助以后通过认证测试。

    您是否尝试过使用不同的频谱分析仪测量输出功率? 结果如何? 您正在进行传导或辐射测量吗?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢成。

    版本8.9 WiLink8 COB设计的集成105C温度支持。0.0 .89 -集成105C温度支持。 您能详细说明这一变化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johncy,

    进行了固件更改,WL8 IC现在支持高达105C的工作温度。

    巴西,