This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC3235SF:CC3235SF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1102279/launchxl-cc3235sf-cc3235sf

部件号:LAUNCHTXL-CC3235SF
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

团队成员,您好!

 使用“LAUNCHXL-CC3235SF”时无法进入调试模式,出现以下错误。

我可以使用uniflash下载固件, 屏幕快照如下所示

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhang,

    您是否正在尝试运行演示? 如果是,您能否指出哪一个? 此外,如果您可以提供复制步骤,这将很有帮助。  

    在回答此问题时,您是否可以尝试重启设备(即从PC完全拔下电源)并重新启动CCS? 请告诉我错误是否仍然存在。

    最佳,

    -Ryan