This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:SOP引脚配置

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1102035/cc3220r-sop-pin-configuration

部件号:CC3220R

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

基于CC3220R开发的项目在测试阶段遇到芯片输出固件问题。 在偶尔通电的情况下,如果串行没有响应,并且无线信号没有被搜索,则可以看到这种情况,然后通过下载程序,他们可以修复该问题。 因此,客户希望提高操作稳定性,并尝试了以下两种方法:

1) 将芯片从开发模式切换到生产模式应该是成功的,但是由于固件丢失的问题是偶然的,因此这种方法不能确定它是否不会再次发生。

2)将SOP更改为000可提高稳定性,且商品应以000为订单配送。 以前,它处于010模式,无论是刻录,调试还是运行。

根据CC3220SimpleLink Wi-FiRegisteredLaunchPad DevelopmentKit硬件规范,

给"功能模式"剂量表示它工作正常?  但是,在SOP设置为000后,代码不起作用,然后通过先将代码刻录到SFLASH至SOP=010重新启动。 为什么? SOP0和SOP1的下拉电阻为100K,SOP2的下拉电阻为2.4K。 当三个引脚同时测量为浮动时,SOP0和1均为0 V,但SOP2为3.3 v.

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    功能模式意味着设备正常启动,不经过引导加载程序阶段。 闪存编程模式是指启动加载器模式,设备在UART行上等待最长5秒以获取命令。当两种模式都使用时,即SOP行上的模式010,首先触发启动加载器(通过在UART行上感应中断信号) 然后等待命令,最后存在并继续正常加载(功能)。

    在您的情况下,听起来设备可能会在SOP2上检测到逻辑'1',这可能只会使设备进入闪存编程模式,然后由于未触发功能模式,设备将根本不会加载。 当问题发生时,您能否验证SOP线路上的电压水平? 最好是动态捕获这些线条,而不是使用逻辑静态捕获。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    感谢你的帮助。

    因此,最好的方法之一是直接使用工厂设置010?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    010主要在开发和工厂生产期间使用,您需要对设备进行编程以及在功能模式下工作,这样就不必手动更改SOP配置。

    在部署设备(并在生产模式映像中设置)的最终产品中,首选仅使用功能模式,因为您不再需要闪存设备(但不是必需的)。

    同样,如果 SOP2行存在一些问题,无论SOP配置如何,您最终都可能出现意外行为。

    此致,

    Shlomi