This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:CC31xx/32xx RadiotoolGUI v 1.0 .3.18

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3130, CC3XXXRADIOTEST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1102079/cc3xxxradiotest-cc31xx-32xx-radiotoolgui-v1-0-3-18

部件号:CC3XXXRADIOTEST
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASHCC31XXEMUBOOSTCC3130

各位专家,您好!

我的客户在Win7计算机上安装无线电工具时遇到问题。 他安装了Uniflash版本7.2 .0.3893 用于刷新,此部件工作正常。

他使用的主板在另外两台PC上运行良好,这两台PC都安装了win10。

为了控制无线电测量,他想在 UART模式下使用1.0 GUI Radiotoolv 3.18 ,通过 CC31XXEMUBOOST连接

选择UART CC3130
选择项目13 (通信范围11...14)
单击"Connect I immediately gets connection error,like no access to com ports,(在工作的PC上尝试阻止端口) Win7 PC没有其他运行的程序,因此端口应该可用。

他们将发送一个设备用于FCC和EU测量,要设置CC3130,我们将使用CC3xxxRadiotest和PC。

错误消息,请参阅下面的屏幕截图


我希望你们能帮助我们。 谢谢你。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerald,

    我需要咨询我们的工具团队。  我希望Win7仍然受支持。

    请在1-2天内回复。

    巴西,

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 认为这可能是FTDI相关的问题,因为SW已启动并正在运行。 emu-pack要求安装FTDI驱动程序。

    客户是否可以共享USB的设备管理器状态?