This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:当互联网连接不稳定时,ClockSync_GET被长时间卡住

Guru**** 2570085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1103181/cc3220moda-clocksync_get-gets-stuck-for-a-long-time-when-internet-connection-is-unstable

部件号:CC3220MODA

我正在使用 最新的SDK- 6.10 .00.05 ,发现 当互联网非常不稳定时,ClockSync_get会被卡住很长时间。 这种情况很少见,但是我在生产中看到过这种情况,并且 无法获取调试日志。

 ClockSync_get是否具有默认超时或我们是否可以设置一些超时?

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题出在 SL_NetAppDnsGetHostByName (尝试获取SNTP主机地址时在ClockSync_Get内部调用),在这种情况下可以阻止。

    您可以实施监视程序并调用SL_Stop ,以防它过期,从而停止NWP和 SL_NetAppDnsGetHostByName 执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否不会在一段时间后超时,或者是否可以在ClockSync代码中进行修复?

    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我记得正确, 则此API没有超时(它只能在互联网访问丢失时被阻止)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上,此SNTP访问可由应用程序完成(使用外部 DNS实施,或者如果您知道SNTP服务器的IP地址,则不使用DNS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调用SL_Stop似乎不是该问题的一个优雅的解决方案。 我猜其他插槽连接(如http或MQTT)也会出现同样的问题! 此外,我们不能完全避免互联网接入丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样,实施另一种SNTP解决方案可能是 不必要的返工。 我们不能通过实施某种超时机制在方法本身解决此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么不这样使用呢?

    SlNetAppDnsClientTime_t dnsTime;
    dnsTime.MaxResponseTime = 1500;
    dnsTime.NumOfRetries = 5;
    retVal = sl_NetAppSet(SL_NETAPP_DNS_CLIENT_ID,
                          SL_NETAPP_DNS_CLIENT_TIME,
                          sizeof(dnsTime),
                          (unsigned char *)&dnsTime);

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文档中看到过这种情况,但我想在正常情况下,即拨打DNS电话时关闭互联网。 为此,默认超时也会在几秒钟后生效。 我们遇到的情况是,当互联网非常不稳定时,此呼叫不会返回并永远等待。 复制非常困难,但是我在一些生产设备中看到了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zac,

    在我使用~20k的实现中,我还没有看到SL_NetAppDnsGetHostByName()有这样的问题。 我使用CC3220和通用API SL_NetAppDnsGetHostByName(),但我在顶部实现了自己的DNS缓存,它减少了DNS API调用的数量。

    但我同意您的申请可能有所不同,您看到的问题是我从未遇到过的。 我认为您唯一的方法是使用自己的DNS实施。 例如,您可以使用LwIP中的DNS解析器。 DNS是相对简单的协议,自己的实现应该是一项容易的任务。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jan,

    我的设备 似乎没有足够的资源来实施自己的DNS。 不管怎样,我 想如果API中存在问题(Kobi怀疑 它可能是SL_NetAppDnsGetHostByName,它可能会被卡住) ,那么它必须得到修复。   现在很难获取日志,但 我会尝试。 同时 ,如果有人知道或看到此类问题,请分享进一步的详细信息,以帮助我们进一步调试

    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否可以在Service Pack中修复此问题。 我们需要先进行检查,然后才能承诺进行此类修复。

    同时,主机中有两种解决方案(watchdog + SL_Stop,添加DNS实施)。 添加DNS实现后,可以通过替换  SL_NetAppDnsGetHostByName调用来更新网络库(ClockSync/HTTP/MQTT)。