This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:OTaLib.c中的状态检查不正确

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1101429/cc3220moda-incorrect-state-check-in-otalib-c

部件号:CC3220MODA

在最新的SDK - 6.10 OtaLib. 00.05 中,似乎有一个错误,如下所示

Inside OTA_SET功能

 case EXTLIB_OTA_SET_OPT_DECLINE_UPDATE:

            /* check if after OTA_STATE_CHECK_ARCHIVE_NEW_UPDATE state */
            if (pOtaLib->State != OTA_STATE_REQ_FILE_URL)
            {
                _SlOtaLibTrace(("OTA_set: ERROR EXTLIB_OTA_SET_OPT_DECLINE_UPDATE in wrong state = %d\r\n", pOtaLib->State));
                return OTA_OPT_ERROR_WRONG_STATE;
            }

            /* close all connection from last OTA updates and back to IDLE */
            pOtaLib->ConsecutiveOtaErrors = 0;
            _OtaCleanToIdle(pOtaLib);
            break;

必须针对 OTA_STE_CHECK_ARCHIVE _NEW _UPDATE执行状态检查,而不是 OTA_STE_REQ_FILE_URL

无论如何,只有在拒绝更新时才会触发此部分,因此它可能不会产生直接影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您两次都说得对。它看起来像一个错误,几乎没有影响(但不要认为错误的状态检查会导致任何问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然它不会产生直接影响,但错误消息可能会使用户感到困惑。 在即将发布的版本中是否可以更正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将被修复。