This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:天线自动选择不起作用

Guru**** 2533430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1089886/cc3235modsf-antenna-auto-selection-doesn-t-work

部件号:CC3235MODSF

它可能关注的人,

自动天线选择有问题,根本不能用。 我们 在项目中使用了一个开关作为参考,您的工程师在其天线开关项目(SKY1.3351万)中使用了该开关。 GPIO引脚是GPIO17 (PAD 17)和GPIO6 (PAD 6)。 所有测试都是在NETWORK_terminal项目中进行的。 我尝试强制设置天线,它工作正常。 如果我强制使用我想要使用的天线,我可以在两个天线之间切换。 但在我们的项目中,我们希望自动进行,如扫描RSSI值和选择更好的天线。

测试自动选择时未对代码进行任何更改。 现在,我将告诉您我尝试测试整个应用程序的情形。 在wlanconnect到特定AP后启用第一个AntSelectionEnable。 测量2线路开关的状态时。 考虑当前使用的天线。  此外,我尝试在两个步骤之间软重置网络处理器,以确保更改设置正确。 已在未连接,1天线和2天线的情况下进行测试。 结果是相同的网络处理器选择了第一天线(因为发送 AntSelectionEnable 命令线路状态未更改)。 我已经阅读了有关天线多样性的网络处理器指南。 试过那里提供的所有建议,但他们没有帮我。

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    后续问题:  

    1.您是否可以禁用第一个天线,以便验证未选中的第二个天线是否正常工作? 我想确保此天线 正确扫描AP。

    2.   连接到AP时是否可以记录NWP日志(第20章)? 我想 检查扫描结果是否显示应选择哪根天线。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    感谢快速响应。  我按照你的要求做了所有的事情,这里是我得到的文件。 我收到了两次日志,以防万一。 仅强制启用天线2。

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_04_2D00_01_5F00_12_2D00_11_2D00_58.loge2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_04_2D00_01_5F00_12_2D00_14_2D00_21.log</s>2022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:  

    感谢您提供日志。 请确定,这些日志都仅启用了天线2? 如果您也可以在启用两个天线的情况下记录日志,这将很有帮助。 我认为两个天线扫描结果都将显示在日志中(这将帮助我们确定为什么总是选择天线1)。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    谢谢回复。 我再次记录您所说的日志。 已启用自动选择并连接了2根天线。

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_04_2D00_04_5F00_10_2D00_22_2D00_25.log

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_04_2D00_01_5F00_20_2D00_18_2D00_54.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Alex,

    明天我会在这里回答。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,希望您不要忘记回复?

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    不,我没有忘记这条线。 明天我会在这里回答。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    您是否有时间查看我们的NWP日志? 这是我们发展的重要一步。 我们需要根据您的回答决定是否需要进行硬件修订。 希望能尽快提供帮助。

    谢谢!

    Ogulcan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ogulcan,

     output_2022-04-04_10-22-25.log与 OUTPT_2022-04-01_20-18-54.log之间有何区别? 在 output_2022-04-04_10-22-25.log中,我看到ANT1 PAD = 17且ANT2 PAD = 6启用了自动选择。 我还看到选择了天线2。 我可能需要查看我们的固件以了解为什么会出现这种情况。  

    下周我会跟进。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    请注意,在我们的测试中,天线根本不会自动切换。 交换机可能确实发生了,但根据我们的测试统计数据,此交换机是错误的。

    谢谢!

    İlyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilyas:

    您如何确定实际选择的天线? 您之前提到您正在测量交换机线路的状态? 您是否在测量 RF开关引脚上的电压

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    是的,我正在测量每个天线的GPIO电压状态,以确保天线开关已正确完成。

    谢谢!

    İlyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilyas:

    感谢您提供最新信息,本周稍后我将提供更多信息。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilyas:

    从 您的output_2022-04-04_10-22-25.log中我可以看出,天线2最初 被选为更好的天线,而在选择天线1后不久被选为更好的天线。 这两个具有非常相似的RSSI (天线2:-48,天线1:-47)。  

    天线RSSI是否始终如此相似?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我想提醒您,我已经测试了仅连接第二个天线(启用自动选择)且NWP 再次选择第一个天线的场景。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    是否对此问题有任何更新? 如果您需要我们提供更多日志数据,请告知我们。

    谢谢!

    Ogulcan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ogulcan,

    很抱歉,您的问题未能及时解决。  

    我405.1258万我想提醒您,我已经在仅连接第二天线 /第一天线时测试了场景(再次选择第一天线)[报价单](自动选择)。

    此方案是否为 OUTPT_2022-04-04_10-22-25.log?

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    很高兴听到你的消息。 我再次测试以确保没有任何更改()。 我有两个日志,它们之间的主要区别是设备连接到不同的AP,它们之间的距离也不相同(分别为3米和6米)。 自动选择已启用,与往常一样,仅连接了第二根天线。 NWP再次选择第一个天线。

    距离天线3米:

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_04_2D00_28_5F00_14_2D00_53_2D00_45.log

    距离 天线6米:

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_04_2D00_28_5F00_15_2D00_03_2D00_55.log

    关于您之前提出的问题:

    3235 n-t-office/4064560#4064560"]此406.456万此方案406.456万方案是否为 OUTPUT_2022-04-04_10-22-25.[log]?

    不,就像我在下面说的:

    3235 /4038125#4038125"]我403.8125万我按照403.8125万按照您的说法再次记录日志。 已启用自动选择并连接了2根天线。[/QUOT]

    情况是一样的。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    又是我。 我已经使用新的SDK (6.10.00.05)测试了天线选择功能,但没有 任何更改。 准备好日志 ,以防 您发现新内容。 测试条件相同。 仅连接第二个天线(这次使用的是更大的天线)时启用自动选择。

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_05_2D00_09_5F00_14_2D00_25_2D00_53.log

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    在您的最新日志中,我看到显示天线1和天线2扫描报告的消息。 我相信这是预期行为,但我仍不确定为什么会选择1号天线。 如果未连接,则不会有扫描结果。  

    我正在请另一位团队成员参与,以便我们可以更快地为您解决此问题。 感谢您的耐心等待。

    ——雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我还请求一组日志:  

    1)仅连接天线1并将模式设置为天线1 (非自动)

    2)与1号相同,但天线2除外

    基本上,我希望能够检查每个天线的RSSI。  

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    以下是您要求的日志:

    1)

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_05_2D00_13_5F00_14_2D00_42_2D00_23.log

    2)

    e2e.ti.com/.../output_5F00_2022_2D00_05_2D00_13_5F00_14_2D00_47_2D00_16.log

    希望这有助于您了解问题所在。 请尽快回复您的答案 。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Alex,

    我将在下周查看这些内容并与您再次进行探讨。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob

    我想知道 您是否意识到自动天线切换的问题?

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我认为问题在于您正在接收的RSSI值。 我用上面的output_2022-05-09_14-25-53.log结果制作了一个表格:

    信道

    1号天线

    2号天线:

    1.

    -76.

    -77

    -86

    -88

    -76.

    -88

    11.

    -71.

    -71.

    -72.

    40.

    -68

    -91.

    -69

    -70

    44.

    -76.

    -76.

    -77

    SimpleLink MCU最终连接到信道40天线1 (可能是因为RSSI值为-68)。 理想情况下,RSSI应更接近0。 您是否经常连接此AP? 网络中可能存在一些拥塞。

    谢谢!
    雅各布