This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:SDK启动

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100, CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1095986/cc3100boost-sdk-startup

部件号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他部件:CC3100SDKCC3100CC31XXEMUBOOST

大家好,  

尝试开始使用cc3100 modboost和emu板,文档引用了SDK中的一个文件,该文件在Visual Studio或eclipse版本中都不存在。 3.导航至C:\TI\CC3100SDK_<x.x.x>\cc3100-</s>3100
sdk\platform\simplelinkstudio \example_project_vs\Getting _started_with _station,然后打开
Getting已开始。sln

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您运行过的文档可能已过时。 您能否共享您正在使用的文档以便更新? 我相信您要查找的项目将位于以下目录中:

    C:\ti\CC3100SDK_<x.x.x>\cc3100-SDK\platform\<host>\example_project_CCS\Getting _started_wlan_station3100 _started_wlan_station

    您需要回答以下几个问题:  

    -您正在使用哪个版本的CC3100SDK进行开发?

    -您将增强板与哪些主机配合使用? 请在与主机关联的文件夹中选择项目的版本。  

    -您能否共享您参考的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以提供一些评论,因为这是一件历史事件...

    在CC31xx SDK版本1.2和更早版本中,在装有CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST的计算机上,能够用作Visual Studio (或Eclipse)的主机平台。 SDK 1.3中已删除此支持,但发行说明和文档未按通常方式更新。

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:  

    他们使用的文档是  

    www.ti.com/.../swru375d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Mark!  

    自上次更新此线程以来已过了几周,您是否能够解决此问题?

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan,我们的客户表示,他们正在使用视觉工作室来处理这个问题,但他们希望使用食食食。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    他们是否能够在我之前指定的文件夹中打开示例项目?

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    其中没有.sln。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!  

    sln文件已过期,因此被删除。 有关此示例的最新文档,请参阅随附的.pdf。 这直接来自cc3100-SDK Examples文件夹。

    e2e.ti.com/.../getting_5F00_started_5F00_with_5F00_wlan_5F00_station.pdf

    最佳,

    -Ryan