This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:编程不一致和SOP拉取

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1103815/cc3200mod-programming-inconsistent-and-sop-pulls

部件号:CC3200MOD

我在使用CC3200MOD的自定义主板上遇到问题。  我在SOP2上有一个下拉电阻,在SOP0或SOP1上没有数据表中推荐的下拉电阻。  但是,有时通过UART端口编程失败。  我不确定发生了什么。  是否存在不带内部下拉电阻器的不同版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lou,您好!

    您是否在SOP2上有2.7k下拉?  

    UART引脚,引脚46和47上是否有100k上拉电阻器?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong:

    我在SOP2上确实有2.7k下拉。  我在UART上没有100k上拉。  这在数据表中不清楚。  我可以将这些放在主板和程序员之间吗?   

    谢谢!

    -卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lou

    是的,我认为数据表中不清楚。 但它们在 CC3200MODLAUNCHXL参考设计中显示 , 并在HDW设计核对表中提及。  

    我会尝试你能做的一切,在UART TX线路上实现100k上拉 ,看看它是否有什么不同。

    巴西,