This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S启动板上的http服务器演示出现问题

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1103784/cc3220s-launchxl-issue-with-http-server-demo-on-cc3220s-launchpad

部件号:CC3220S-LAUNCHXL

我按照说明观看了http服务器演示。 将固件刷新到开发主板并重置处理器后,Web服务器上出现404错误,串行端口未向计算机报告任何数据。 SDK学院方向是否存在问题? 我有可能犯了错误吗? 我希望运行此演示,以便更好地了解如何开发我的应用程序。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我刚刚在这里完成了SimpleLink学院的各个步骤:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_6_10_00_00/modules/wifi/wifi_portable/wifi_portable.html

    演示效果很好。 我可以确认我也没有看到终端上打印的任何消息,但我可以通过连接到mysimplelink.net/portable.html网页控制LED并查看设备的温度。

    • 您能否仔细检查是否正确执行了演示的所有步骤,并将“www”文件夹和“dummy-root-ca-cert”从 此处添加 到项目中的userFiles文件夹?
    • 重建应用程序并将其刷新到启动板后:
      • 重置设备
      • 连接到设备广播的AP (mysimplelink-xxxxxx)。 为设备留出足够的连接时间。 如果您使用的是电话,请关闭手机数据。
      • 打开Web浏览器并连接到mysimplelink.net/portable.html。 您也应该能够打开 mysimplelink.net

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse,

    感谢您查看演示例以确保其正常工作。 我在main_tirtos代码中删除了有关http堆栈大小的偏执后,它就能正常工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Thomas的更新,很高兴听到它现在工作了。

    杰西