This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:错误应用WL1837MOD wlconf配置的副作用

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1103206/wl1835mod-side-effects-of-wl1837mod-wlconf-config-applied-by-mistake

部件号:WL1835MOD
“Thread: WL1837MOD”中讨论的其它部件

大家好,

我目前正在解决一个问题,我们注意到我们发运给使用WL1835MOD模块的客户的一小批设备错误地具有WL1837MOD wl18xx-conf.bin文件。

我们没有收到任何有关这些设备问题的报告,但在修订产品以将WL1837MOD用于未来批次的设备时,我们在审查过程中发现了问题。

当我们正在进行更新以解决此问题时,我想知道,在推出修复程序之前,如果运行WL1837MOD wl18xx-conf.bin的WL1835MOD有任何负面影响,我们应该注意吗?

两种配置之间存在少量差异,如下所示。

--- wl1835-conf.conf
+++ wl1837-conf.conf

-wl18xx.phy.high_band_component_type = 0x09
+wl18xx.phy.high_band_component_type = 0x0a


-wl18xx.phy.number_of_assembled_ant5 = 0x00
+wl18xx.phy.number_of_assembled_ant5 = 0x02

-wl18xx.phy.per_chan_pwr_limit_arr_11abg = 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x18, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x82, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
+wl18xx.phy.per_chan_pwr_limit_arr_11abg = 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x18, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x82, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0x78, 0x88, 0x88, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0x22, 0x22, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0x22, 0x22, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xff, 0xf4, 0x44, 0xff, 0xf4, 0x44, 0xff, 0xf4, 0x22, 0x22, 0xf4, 0x22, 0x22, 0xf6, 0x44, 0x44, 0xff, 0x44, 0x44, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x55, 0xff, 0x44, 0x55, 0xf4, 0xff, 0xff, 0xff, 0x33, 0x22, 0xff, 0x33, 0x22, 0xff, 0x66, 0x66, 0xff, 0x44, 0x66, 0xf6, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
 
-wl18xx.phy.per_chan_bo_mode_11_abg = 0x40, 0x00, 0x04, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19
+wl18xx.phy.per_chan_bo_mode_11_abg = 0x40, 0x00, 0x04, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x19

-wl18xx.phy.per_chan_bo_mode_11_p = 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
+wl18xx.phy.per_chan_bo_mode_11_p = 0x00, 0x00, 0x00, 0x01

 
-wl18xx.phy.per_sub_band_tx_trace_loss = 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
+wl18xx.phy.per_sub_band_tx_trace_loss = 0x08, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10

-wl18xx.phy.per_sub_band_rx_trace_loss = 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
+wl18xx.phy.per_sub_band_rx_trace_loss = 0x08, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请期待下周初WiLink专家的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴尔,

    INI文件定义了RF参数,功率值等。WL1835MOD,WL1837MOD使用各自的INI文件进行测试和认证。  

    很难预测使用不正确的INI文件的负面影响,但大多数情况下应该围绕RF性能和法规认证合规性。

    最佳

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,我们将进一步了解这两个方面