This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:在命令 Radiotool 软件时缺少传输功率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127029/launchxl-cc3235s-missing-transmission-power-while-commanding-with-radiotool-software

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235S

您好!

刷写成功后、我们遇到了下一个问题。 连续传输 Tx (例如 5180MHz、5GHz、6Mbps OFDM、功率级别:0 (最大级别))测量的电平约为-40dBm、这是不正确的。

我们也可以从2.4GHz 射频线路获得相同的 Tx 级别、这表明固件可能存在问题? 我们是否刷新了正确的文件?

此致、

Jukka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是刷写步骤:

    ----------------------------------------

    -图像模式:生产模式

    -我使用了以下 MCU 映像:\TI\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Source Files\Source Projects\Radiootool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs\MCU+Image\radiotool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin

    -我使用了以下服务包: \TI\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x35\sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin

    ----------------------------------------

    此致、

    Jukka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    当对电路板进行刷写时、尝试处于开发模式 (请参阅 此处 了解差异)并使用以下方法:

    无线电工具应用程序、作为预编译的应用程序二进制文件:C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Source Files\PreCompiled Binaries\radiotool_CC32xxS_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin

    如果需要 MCU 映像、请尝试: C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.18\Device images\CC3235S image\Programming.sli

    Service Pack  sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin 是正确的版本

    您还如何测量变速器?  如果使用 U.FL 连接器、请确保执行  用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/swru539第2.7节" RF 连接"中所述的相应修改。  例如、要在 U.FL 连接器 J2上测量2.4GHz、必须移除 C6 (201尺寸)并填充 C2 (8.2pF)。 (BOM 文件可在 https://www.ti.com/lit/zip/swrc348上找到)

    BR、

    Jessica M. Torres