This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1126883/msp430fr5969

通过使用入门指南创建的循环逻辑参考网页以设置示例、而指示使用入门指南的网页不起作用。

我安装了独立的 TI-RTOS、它也安装了 XCD 工具。

当我尝试通过单击"file:////C:/ti/tirtos_msp43x_2_20_00_06/examples/msp430/IAR/examples.html"上的链接来创建示例时、它会在 MSP430/examples/empty/c:/ti/tirtos_msp43x_2_20_00_06_msp430_examples/msp430/msp430/msp430/ipmsp69/msp430/empty/msp/examples/ empty/msp430/msp/msp  

然后、我尝试使用似乎有效的"添加项目连接"手动导入文件。 但是、当我尝试编译工程时、我会收到一个错误、该错误似乎表明 XDC 工具和相关的环境变量设置不正确。

要成功完成预编译命令、需要哪些设置(环境变量)。

我将 TI-RTOS 独立安装到默认(C:\ti)文件夹中。

如果这应该在不同的论坛中、请告诉我哪一个。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您的应用为何需要 RTOS? TI-RTOS 不再是主动开发的产品、此外、FR5969是一款低功耗 MCU、在运行 RTOS 时可能没有太多的剩余带宽。 在大多数情况下、一个简单的中断驱动调度程序应该就足够了。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序不需要 RTOS。 我希望研究 RTOS、作为现有方法的替代方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    请参阅 FreeRTOS 解决方案 :https://www.freertos.org/MSP430FR5969_Free_RTOS_Demo.html

    此外、"MSP430 MCU 开发指南手册" www.ti.com/lit/SLAU840

    此致、
    Bernd