This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL-RD:cc3200 Launchpad

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1115275/cc3200-launchxl-rd-cc3200-launchpad

器件型号:CC3200-LAUNCHXL-RD

我想将我的2个 launchpad 设为默认值、因为它们的 WIDFI 不可见、因此我无法对它们进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这两款器件上都使用了什么演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有到达那个地方。 我一直在努力获得支持。 大量信息、大量手册、大量软件升级/降级等

    我无法配置设备。

    我需要在出厂时将设备默认为故障或其他故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有到达那个地方。 我一直在努力获得支持。 大量信息、大量手册、大量软件升级/降级等

    我无法配置设备。

    我需要在出厂时将设备默认为故障或其他故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    请详细说明您尝试执行的操作以及遇到的问题。 此外、您所遵循的手册中的流程以及它在哪个点停止工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试默认这些设备、以便我可以确认它们是否正常工作。 我不能提供它们。 我看不到 WiFi、因此无法配置。 我遵循手册。

    我已经收到有关此问题的几周电子邮件。 我有许多手册。 我已经尝试了要求我做的所有事情。  

    很明显、错误的 i8nforation RE 软件是最初提供的。 现在我被告知、唯一可以使用的闪存软件不是最新的。

    我想在 SDK 中试用 wifi adudio 流示例。 我现在取得了几个月零进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尚未看到这些电子邮件。  您能否使用 CC3200SDK_1.5.0中的 Out_for_Box 演示来刷写器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的工作区中开箱即用、可以构建它。

    我还具有可调试和运行的闪烁功能

    构建和调试项目后、如何将项目刷写到电路板中?

    我使用的是 TI Code Compiler.Latest 版本。

    以及如何获得相同的确认。

    开箱即用似乎无法解决 WiFi 问题。

    Reggards

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否已经完成了开箱即用演示的自述文件?  
    文件:////C:/ti/CC3200SDK_1.5/cc3200-sdk/example/out_for_box/README.html  

    对于闪存、Uniflash 是用于刷写器件的工具。 但是、您必须使用 Uniflash v3.4。 您可以在此处找到该版本: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/release_archive.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试按照建议刷写开箱即用演示、以便我可以查看为什么我无法配置 WiFi。 在我想闪存 WIFI 音频演示以测试音频输入输出后、

    我正在使用 Uniflase 软件的正确版本、如建议所示。

    我按照建议遵循自述文件等。

    我想发送错误的屏幕截图。 我该怎么做????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    如果您在 Windows 机器上、您可以通过在窗口栏中搜索来使用"切断工具"或"剪切和绘制"。 然后、您应该能够将映像复制并粘贴到此论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我在这里发布了错误

    此致

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您指出这一点。 我在结尾看到同样的问题、因此以下是解决此问题的步骤。 二进制文件的路径需要编辑、或者您可以在 Release 文件夹之后创建一个文件夹"EXE"、以匹配错误日志中的目录。 以下是编辑目录路径的步骤:

    1.单击左侧列中“System Files (系统文件)”下的“/sys/mcuimg.bin (/sys/mcuimg.bin)”。  

    2.编辑"url"框并从路径中删除"EXE"、因此它应该如下所示:  

    3.返回"CC31xx/CC32xx 闪存设置和控制"。 单击 Program (程序)。  

    应解决该错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我按照给出的说明进行了操作。 谢谢你。

    似乎正在刷写 Launchpad。 尽管我在电路板上看不到任何 LED 活动指示。

    如果它们默认为开箱即用、我应该能够在尝试将它们配置到我的 AP 时看到 WFI "mysimplelink"。

    我都看不到任何一个板上的 wifi!!!!

    我不确定它们是否为默认值。

    我需要配置它们以测试示例 WiFi 音频。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    现在、当我尝试刷新开箱即用时、显示另一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过删除并重新安装软件解决了该错误。

    当我添加了一个"会话"、即 WiFi 音频示例时、就会出现这种情况。

    当我启动软件时、会话仍在填充。 如何完全删除错误的"会话"。

    我仍然看不到 launchpad wifi "mysimplelink"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道删除会话的方法、我想您可以从路径中卸载 SDK 并重新安装新的会话。  

    我建议您首先重点介绍如何刷写开箱即用演示。 通过这种方式、我们可以知道器件正在工作。  

    您是否成功刷写了开箱即用演示? 刷写后、您需要移除 SOP 跳线并按下复位按钮。 然后将出现名为"the"的 WiFi 网络。  

    所有这些说明都显示在我先前链接的自述文件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确实这么做了。SOP 链接被删除、并返回到 VCC /58。

    已按下复位开关。  

    板现在已点亮了 D5 D6和 D7。

    在任何设备上仍然看不到 WiFi。

    Dvae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开串行终端并查看器件是否输出了任何内容? 您应该看到如下所示的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用了 Windows Simple Serial Terminal 和 TERA Term VT、虽然我可以看到它们将电路板识别为已连接、但没有输出数据。

    我是否遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已将波特率设置为115200? 您是否按下了重置按钮?

    CC3200将需要几秒钟才能开始打印到 UART、但也可能是电路板上的 SOP 引脚错误。 您能否发布电路板设置的图像? 这样我就可以确认引脚配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    希望这对您有所帮助。

    这是通过 UNIFLASH 进行偏置时的 SOP 设置。

    这是器件闪存时的引脚设置。

    这是使用 Microsoft Simple Serial Terminal 进行的读取。

    这是使用 TERA 项时的读数。  

    使用波特率115200和按下复位按钮后、可获得两个读数。

    Launchpad 上没有 Booster。 Launchpad 本身即可。

    此致

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    现在该错误已清除。 您将跳线放置在错误的位置。 您将 VCC 跳至5V、其中 VCC 为3.3V、因此可能会损坏 LaunchPad。 此外、需要将 VCC 跳线至引脚58、刚好低于 VCC、而不是跨接。  

    从 README.html: 如果设备以接入点模式启动(VCC 和引脚58上设置了跳线),请检查终端打印件以了解设备的 AP 名称。

    从简单串行终端中、您应该会看到打印的"Connect to:'this '"。