This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BLE 版本

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1126061/wl1835mod-ble-version

器件型号:WL1835MOD

您好!

我使用的 WL1835MODGB 也支持蓝牙功能。 我在应用程序中使用的是具有 GATT 配置文件的 Bluetopia 栈4.0.3.0.1.0。 这是否意味着我使用的是 BLE 5.1或4.x 或哪个版本? 如何知道我使用的 BLE 的哪个版本?

此致

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariya、

    WL1835MOD 符合蓝牙5.1标准、这意味着它已通过蓝牙5.1认证、但 没有蓝牙/BLE 5功能(它只有4.2功能)。 您使用的蓝牙堆栈还具有自己的蓝牙版本、在您的情况下为蓝牙4.0。  

    我的理解是、您使用的蓝牙版本将是堆栈和控制器(WL1835MOD)之间的最低版本。  

    以下是查看版本的方法:

    • BluetopiaPM -在 BTPSVER.h 文件中、主要版本和次要版本将告诉您蓝牙版本实现
    • WL1835MOD -运行 HCI 命令"HCI_READ_LOCAL _Version_Information"、操作码为0x1001

    最棒的
    Jacob