This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:Rx 输出功率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1124564/wl1807mod-rx-output-power

器件型号:WL1807MOD

大家好、

我在接收器和发送器上都使用 WL1807MOD 模块。 我想知道是否可以获得接收器接收的输入功率? 如果是、我该怎么做。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们没有 API 可用于按 pktt 返回 Rx 功率、但您可以调用"iw wlan0 link" cmd 来返回 DUT 连接到 AP 时的平均 RSSI

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的校准器工具是否是查找接收站平均 RSSI 的替代/选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准器用于 PLT 测试。 当芯片处于运行模式时、不使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、除非我手动使芯片处于运行模式、否则我无法使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以打开 plt 模式并使用校准器进行射频测试  

    "校准器 wlan0 plt power_mode 打开"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、此命令不起作用、但如果没有此命令、我可以使用 start_Rx 和 get_rx_stats 命令。

    如果我必须在2个器件之间使用计算接收器统计数据、那么我必须在第3个器件中使用校准器、以便使用 WLAN 进行通信的2个器件不会受到影响、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:实际上 POWER_MODE_ON 命令的格式不同、它是 POWER_MODE < ON|OFF >。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在要测量 Rx/TX 特性的 DUT 上运行校准器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、RSSI 是一个更好的选择。 但是、这是否像校准器一样准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DUT 连接到 AP 时、校准器运行 PLT 模式、"iw wlan0 link"运行在运行模式。  使用校准器、您可以微调通道/调制/速率等