This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3100/CC3200无线电工具 v1.2.5942.19689错误代码-211

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1125874/cc3200-cc3100-cc3200-radio-tool-v1-2-5942-19689-error-code--211

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3100

我尝试使用无线电工具,但错误-211,3200中的固件不正确。   

UNIFLASH 3.2.0.00123日志:

[17:19:07]开始 ServicePackProgramming 操作。
[17:19:08]信息:>执行操作:连接
[17:19:10]信息:设置中断信号
[17:19:10]信息:--请重新启动设备--
[17:19:14]信息:连接成功
[17:19:14]信息:获取存储列表
[17:19:14]信息:>执行操作:ServicePackProgramming
[17:19:14]信息:服务包文件路径:C:/TI/CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.15.0.1/servicepack_1.0.1.15-2.15.0.1.bin
[17:19:14]信息:正在读取版本信息
[17:19:14]信息:检测到 CC3200R 器件。
[17:19:14]信息:NWP/MAC/PHY 来自 Service Pack 的版本:
[17:19:14]信息:NWP 补丁版本:2.8.99.0
[17:19:14]信息:Mac 补丁版本:1.4.0.1
[17:19:14]信息:PHY 补丁版本:1.0.3.37
[17:19:14]信息:正在读取版本信息
[17:19:14]信息:器件 CC3200 ES1.33
[17:19:14]信息:正在读取版本信息
[17:19:15]信息:正在阅读版本信息
[17:19:17]信息:下载文件"/sys/servicepack.ucf"、大小为39068
[17:19:20]信息:

新令牌为0x0
[17:19:20]信息:下载完成
[17:19:20]信息:>执行操作:断开连接
[17:19:20]操作 ServicePackProgramming 返回。

请告知我是否正确刷写了 radiotool.bin 或 Service Pack。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CC3200 LaunchPad 和我们具有 cc3200 SoC 的定制 PCB 上试用了这款产品。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    radiotool.bin 程序日志:

    [17:31:19]开始程序操作。
    [17:31:20]信息:已检查更新配置组:[]
    [17:31:20]信息:要生成的文件列表:[]
    [17:31:20]信息:>执行操作:连接
    [17:31:22]信息:设置中断信号
    [17:31:22]信息:--请重新启动设备--
    [17:31:26]信息:连接成功
    [17:31:26]信息:获取存储列表
    [17:31:26] INFO:>正在执行操作:INIT
    [17:31:26]信息:正在读取版本信息
    [17:31:26]信息:器件 CC3200 ES1.33
    [17:31:26]信息:正在读取版本信息
    [17:31:27]信息:正在读取版本信息
    [17:31:29]信息:>执行操作:程序
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/mcuimg.bin、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/cert/ca.pem、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/cert/client.pem、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/cert/private.key、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/macadd.bin、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/mode.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29] INFO:> File name:/sys/ipcfg.inI、Update:false、Erase:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/ap.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/devname.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/mdns.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/dhcpsrv.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/httpsrv.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29] INFO:> File name:/sys/pref.net、Update:false、Erase:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/smartconfigkeys.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29] INFO:> File name:/sys/stacfg.inI、Update:false、Erase:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/sys/P2P.cfg、更新:false、擦除:false
    [17:31:29] INFO:> File name:/sys/pmcfg.inI、Update:false、Erase:false
    [17:31:29]信息:>文件名:/usr/radotool、更新:true、擦除:false
    [17:31:29]信息:>文件大小= 34356
    [17:31:29]信息:>更新文件:/usr/radotool
    [17:31:29]信息:下载文件"/usr/radotool"、大小为34356
    [17:31:31]信息:

    新令牌为0x0
    [17:31:31]信息:下载完成
    [17:31:31] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [17:31:31]信息:>执行操作:断开连接
    [17:31:31]返回操作程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定您在按下"已解决"按钮时是否可以正常工作。 但是、您需要闪存的 radiotool.bin 路径似乎是正确的。 如果仍然卡在、请尝试仅刷新该.bin。

    此致、

    Rogelio