This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:通过 WLAN 域的干净复位进行看门狗复位

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3235S, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1125514/cc3235mods-watchdog-reset-with-a-clean-reset-of-wlan-domain

器件型号:CC3235MODS
主题中讨论的其他器件: CC3235SCC3200

您好!

我使用了 CC3235MODS、并希望添加 WD 复位功能。

在阅读 TRM 时、我遇到了这一要求、但也有一条注意、CC3220变体不需要这些步骤。

请参见下图。

由于我的器件是 CC3235S、我需要在 WD 回调中执行此序列、还是在引导 ROM 中已经执行此序列。

谢谢、此致、

Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CC3235的 WDT 复位后、您无需像在 CC3220中一样调用此代码。 代码仅在 CC3200中是必需的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢您的快速响应。

    Henry