This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD/WL1837MOD 的阻断/通道选择性/同通道抑制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1124822/cc3220mod-blocking-channel-selectivity-co-channel-rejection-of-cc3220mod-wl1837mod

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD

您好!  

要设计系统 EMC/EMI 性能、客户希望了解 WL1837MOD (AP)/CC3220 (STA)的性能。 但我们在数据表中看不到它。  

请您评论一下我们可以在哪里找到它吗?  

谢谢。  

BR。 Albin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Albin、

    此信息可在接收器特性中找到。

    这是您想要的吗?