This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:Radiotool.c 是否同时使用 SPI 和 UART?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1124886/cc3130-radiotool-c-using-spi-and-uart-same-time

器件型号:CC3130
主题中讨论的其他器件: CC3135

你(们)好

将无线电工具.c 集成到 RX 中后、我观察到一些命令正在使用 UART 通信和一些 SPI。

我希望使用 UART 的命令可以更改为使用 SPI?

示例如下:

因此、有3个位置使用 SendPacket 而不是 SPI 使用。

您能解释一下如何改用 SPI 吗?

另一个相关问题:我们是否需要特殊的服务包来测试 RX/TX?

谢谢

BR

Jørgen 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    我将对此进行研究。 明天、我会为您提供合适的答案。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorgen、

    CC3130允许使用 SPI 或 UART、但一次只能使用一个。 GUI 使用无线电工具.c 文件在主机 cc32xx 和 NWP 之间进行通信、并且仅使用 UART 进行该通信。 但是、cc3130 不需要使用此文件、这就是没有 cc3130项目文件的原因。

    返回到 SPI 和 UART、当使用 GUI 时、您希望在接口之间切换。

    您需要重新启动器件以在 SPI 和 UART 之间切换。

    现在回答您关于 Service Pack 的问题。 下载 无线电工具 SDK (链接)时 、会包含服务堆栈。 cc3130使用 cc3135映像。

    我希望这对我们有所帮助、此致

    Rogelio

    PS 此处是 用户指南(链接) 、可能很方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    我想你没有回答 Jorgen 的问题。 他希望在自己的主机 MCU 中实现射频测试功能。 这意味着他希望在没有无线电工具 GUI 的情况下从主机 MCU 控制射频测试。

    对于 Jorgen:我认为 SPI 的使用已经足够用于此目的(只需查看在 radotool.c 中使用的 sl_命令)。 使用最新的 SP、您应该可以正常工作、或者可以使用无线电工具包中的服务包。

    1月