This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:如何使用密码/引脚实现 WiFi 直接连接

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1124130/cc3100mod-how-do-i-make-a-wifi-direct-connection-with-a-password-pin

器件型号:CC3100MOD

我有一个具有 CC3100MOD WiFi-Chip 的器件、我想使用 WiFi-Direct (P2P)将其连接到 PC 或智能手机。 当我使用按钮作为安全类型时、连接已正常工作、但我希望它能够使我的设备存储密码/引脚、并且 PC/智能手机必须使用该密码/引脚进行连接。 我希望它与 AP 模式类似、但用于 WiFi Direct。  

我已经尝试将 sl_WlanConnect ()函数中的 secParams.Key 与按钮/引脚键盘/引脚显示组合设置为所需的密码/引脚、但这些都不起作用。 我在 simple-Link 驱动程序的发行说明中看到,当密码字符串不是以 null 结尾但也没有问题时,会出现问题。

您对我如何使这项工作有什么建议吗?

就这样、我的设备没有屏幕、我使用 Microsoft UWP WiFi-Direct 示例以及我自己的自定义 C++/WinRT 应用对其进行了测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    [引用 userid="527815" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1124130/cc3100mod-how -do-i-make-a-wii-direct-connection-with a 密码-pin"我已经尝试在所需的 pin/wlanPin 功能中设置 secParams.Key、但没有使用 Wslpin Pin Push/my pin 组合。 我在 simple-Link 驱动程序的发行说明中看到,当密码字符串不是以 null 结尾但也没有问题时,会出现问题。

    尝试使用 SecParams.Key 时是否遇到错误?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    sl_WlanConnect()函数没有返回任何错误,但在尝试使用 PC 连接后,我始终会收到 sl_WLAN_CONNECT_FAILED_EVENT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我找到了解决我的问题的办法。 我的问题是、我总是从设备的角度来看待 WiFi 直接配置。 因此、我将器件置于"显示密钥"模式、在 PC 上、我还会将其置于"显示密钥"模式、这显然毫无意义。  

    现在、我将器件设置为"显示密钥"、将 PC 设置为"提供引脚"、现在工作正常。 键在 secParams.Key 参数中设置。