This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:未找到 RadioTool 1.2 CC3200Lib.dll

Guru**** 1769855 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122839/cc3xxxradiotest-radiotool-1-2-cc3200lib-dll-not-found

器件型号:CC3XXXRADIOTEST
主题中讨论的其他器件:CC3200-LAUNCHXLCC3200CC3100

我的无线电工具1.2未找到 cc3200Lib.dll。

该文件确实存在于安装目录中、当我使用 我的 CC3200-LaunchXL 板点击连接按钮时、会报告错误。  

论坛上还有其他类似错误的情况,但原因完全不相关(人们尝试了不同的 USB 端口,或者缺少 Microsoft C++分发或.NET 文件,而这些都不是我的问题)。

我希望来自软件或应用程序的人能够告诉我 RadioTool 正在寻找什么位置或什么、可能需要设置路径变量、或者缺少非常简单但不明显的内容。

详细日志:

有关调用的详细信息、请参阅此消息的末尾
即时(JIT)调试、而不是这个对话框。

******** 例外文本********
System.DllNotFoundException:无法加载 DLL 'CC3200Lib.dll:找不到指定的模块。 (HRESULT 例外:0x8007007E)
在 RadioToolGUI.CC3200Library.RadioToolOpen (字节通信、UINT64波特率)
在 RadioToolGUI.GlobalReference.ConnectDevice()
在 RadioToolGUI.ConnectTab.t_Connect_DoWork (对象发件人、DoWorkEventArgs e)
请访问 System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object 参数)


******** 已加载的组件********
mscorlib
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4515.0构建者:NET48REL1Last_C
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
--------------------------------------
RadioToolGUI
组装版本:1.2.5942.19689
Win32版本:1.2.5942.19689
代码库:文件://C:/TI/CC3100_CC3200_RadioTool_1.2/RadioToolApplication/RadioToolGUI.exe
--------------------------------------
System.Windows.Forms
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4515.0构建者:NET48REL1Last_C
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
--------------------------------------
系统
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4488.0由 NET48REL1Last_C 构建
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
--------------------------------------
系统工程图
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4390.0由 NET48REL1Last_C 构建
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
--------------------------------------
系统配置
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4190.0由 NET48REL1Last_B 构建
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
--------------------------------------
系统核心
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4515.0构建者:NET48REL1Last_C
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
--------------------------------------
CrowdStripe.Sensor.ScriptControl
组装版本:6.40.15406.0
Win32版本:6.40.15406.0
代码库:文件:///C:/Windows/SysNative / CrowdStripe.Sensor.ScriptControl15406.dll
--------------------------------------
System.XML
组件版本:4.0.0.0
Win32版本:4.8.4084.0由 NET48REL1构建
代码库:文件://C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
--------------------------------------

******** JIT 调试********
为了启用实时(JIT)调试、需要使用.config 文件
应用程序或计算机(machine.config)必须具有
jitDebugging value set in the system.windows.forms section。
应用程序也必须通过调试进行编译
使能。

例如:



启用 JIT 调试后、任何未处理的异常
将被发送到在计算机上注册的 JIT 调试器
而不是由该对话框处理。

此致、

Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    您可以在此 主题中尝试解决方案吗?

    BR、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    从 RadioToolApplication 子目录运行可执行文件不会产生影响。 连接时仍然找不到 dll。

    软件方面的人员能否提供有关可能触发此类消息的见解?  到目前为止的所有答案都是关于尝试复制其他论坛帖子(5年或更早)中的成功尝试的试错。 我很感谢。

    此致、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    这是安装 CC3200.lib 的路径吗? 如果没有、请将其移至该目录并尝试连接。

    BR、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已根据无线电工具文档中的必要条件章节(3)安装了软件? 由于 CC3200 LaunchPad 使用 FTDI 芯片、您是否安装了 FTDI 驱动程序?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是我所看到的预先要求、都满足了。是否有一个部分我错过了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    插入 CC3200后、您是否在 Windows PC 上看到这些端口(下图应显示 CC3200BP 端口(COM+))?

    谢谢、
    Jacob