This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1116344/cc3200-cc3200

器件型号:CC3200

您好、先生、  

我已经将其安装到我的 CCS  http://www.ti.com/tool/download/CC3200SDK中。 但我在 CCS 中找不到 CC3200电路板示例。我知道原因吗? 如何在 CCS (Code Composer Studio)中找到 CC3200示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peshala、

    您是否尝试将示例导入 CCS。 它位于文件选项卡下。

    默认路径应为 C:\ti\CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\example  (我将验证 SDK 是否在正确的路径下下载)

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经知道了。但不支持使用我的 CCS 版本打开。请告诉我可以用于导入 cc3200SDK 示例的 CCS 版本是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peshala、

    我可以确认 SDK 可以在最新版本的 CCS 中打开。 我建议您下载它。

    BR、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我下载 了 CCS_11版本、还下载了 cc3200 SDK。 但它没有检测到 cc3200 LAUNCHXL。问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peshala、

    我可以截屏您收到的错误、我可以更好地帮助您。 我假设您能够导入示例、但现在 CCS 无法检测到与电路板的连接? 或者、您是否仍在尝试将 SDK 示例导入 CCS?

    此致、

    Rogelio