This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831MOD 和 WL1835MOD

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1831MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1121115/wl1831mod-wl1831mod-and-wl1835mod

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1835MODWL1837MOD

我们正在使用 WL1831MOD 和 WL1835MOD 蓝牙模块进行新设计。

编号

尝试根据蓝牙 Sig 上的目标最终产品注册这些器件时遇到了困难。

 问题似乎在于 QDID 69886和69887被撤回、无法用于新商品:

注册5.1堆栈所需的较新 QDID。在 Android 平台上运行。

更多信息如下:

声明 ID: D025552

QDID:              69886

双模堆栈

声明 ID: D025551

QDID:              69887

双模蓝牙4.0堆栈

 

配对

声明 ID: D052427

QDID:              156961

WL1837MOD

声明 ID: D052428

QDID:              156966

WL1831MOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我明天会跟进。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    以下是用于 Bluetopia 5.1主机和配置文件子系统的新 QDID:

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob -我们将查看这一信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、QDID 72097似乎已过时、这是一种过时的标准、必须经过全面测试才能进行注册、这并不是很好。

    我们得出结论、这两 个 TI 模块不是我们使用的明智之选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们 已提交更新 的配置文件子系统(QDID 185918)、但未弃用。 我们仍在 TI.com 上更新我们的蓝牙堆栈;但是、这些堆栈应在一两周内提供。  

    谢谢、
    Jacob