This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:在具有大量 STA 的环境中、TCP 连接失败

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122534/boostxl-cc3135-tcp-connection-fails-in-an-environment-with-a-large-number-of-stas

器件型号:BOOSTXL-CC3135

各位专家、您好!

我的客户正在使用 BOOSTXL-CC3135、遇到以下问题。  如果有权变措施、请告知我们吗?

[问题]
在从一个 AP 到多个 STA 运行同步 TCP 发送/接收测试后、BOOSTXL-CC3305的 TCP 连接断开、之后无法建立 TCP 连接。

[详细信息]

  • 用作基准的客户自己的无线终端作为 STA 连接到90个 AP、而 BOOSTXL-CC3135作为 STA 连接到1个 AP。
  • AP 连接正常。
  • 如果参与设备的数量减少,并且无线线路上的负载降低,则不会出现问题。
  • 当线路负载增加时、会出现此问题、这样其他 STA 也会同时进行通信。
  • 已尝试每个睡眠模式、但会发生相同的现象。
  • 当睡眠模式被停止并且选择了激活模式时、没有问题。

很抱歉这个模糊的问题。 希望获得任何类似的信息或缓解 TCP 断开/连接状况的方法。 此外、如果上述信息不够充分、您可以指定必要的信息、这会很有帮助。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从开机自检开始、您似乎是指 TCP 断开连接、而不是指 Wi-Fi 断开连接。

    另一方面、您提到了一种缓解措施、即将器件置于活动模式(我假设您参阅 APLWAYS_ON 策略)会导致问题消失、并且在空气中没有太多拥塞时也不会发生问题。

    这让我相信 TCP 断开实际上可能是 Wi-Fi 断开。 您能验证一下吗? 发生什么事件(断开连接事件?、套接字事件? 其他)。

    再说一次、从一开始、它似乎与 Wi-Fi 相关。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="53835" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-fi-forum/1122534/boostxl-cc3135-tcp-connection-fails-in an environmental-with a large-number of -of/sa4163978#tcp 3978"、可以认为 Wi-Fi 实际上会导致断开连接。] 您能验证一下吗? 发生什么事件(断开连接事件?、套接字事件? 其他)。[/报价]

    我们将要求客户确认结果、并在收到结果后立即再次与您联系。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待收到您的回复。