This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:HTTPS 传统重新协商

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1119224/cc3235sf-https-legacy-renegotiation

器件型号:CC3235SF

我们注意到、cc3235SF 上的 HTTPS 服务器似乎容易受到 CVE-2009-3555的攻击 、从而可能(如果很薄)遭受 MIPTM 攻击。 我们希望与 RFC 5746兼容。 我已查看 NWP 指南、但未看到任何有关禁用旧版重新协商的信息。 我想知道是否可以这样做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道此 特定漏洞、三个漏洞不是此特定重新协商的配置。

     HTTPS 服务器的用途是什么? 即仅配置?

    始终可以选择在主机上托管外部 HTTP 服务器、并具有充分的灵活性和控制能力。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 HTTPS 服务器公开多个 REST API (获取器件日志、添加/删除文件、执行 OTA 更新等)。 要清除这些 API,它们是特定于主机应用程序的 API,而不是默认的/API/1/NetApp/[resource] API。

    当您说在主机上托管外部 HTTP 服务器时,您是否提到使用 sl_socket 库来设置和托管 HTTP 服务器,而不是 NetApp 库 HTTP 服务器功能? 如果是、这是否允许配置重新协商策略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、我所说的是在主机上实现的单独 HTTP 服务器、而不是在器件中实现的 HTTP 服务器。

    无论如何、让我在内部检查一下我们是否存在 此漏洞的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说它可能容易受到攻击时、您是否实际测试过它?

    如果是、请继续并在 https://www.ti.com/technologies/security/report-product-security-vulnerabilities.html 中打开 TT 、以便我们可以在内部驱动它。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!我们已经确认、无论是否进行客户端身份验证、HTTPS 服务器似乎都不会使用 RFC 5746中指定的使用安全重新协商、通过 openssl v 3.0.2。 当我们必须为连接启用传统的不安全协商(SSL_OP_LOW_INSAFLE_UNSAFLE_LEGACY_REGACT_REGACTION)时、遇到了该问题。

    然而,我们没有积极地试图利用这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在内部发送了一条消息来检查此主题。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了更新、我得到的回答是我们根本不支持重新协商。

    您能否详细说明它是否仍然存在安全漏洞?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好、我相信这已经足够了。 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们欢迎你。