This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:由于缺少 CC3200Lib.dll、无线电工具 v1.2应用程序中出现未处理的异常

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122125/cc3200-launchxl-unhandled-exception-in-radio-tool-v1-2-application-due-to-missing-cc3200lib-dll

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200CC3100

由于缺少 CC3200Lib.dll、无线电工具 v1.2应用程序中的未处理异常。

我已成功使用 UniFlash v3.4.1.00012安装服务包和 RadioTool.bin。  您能不能就可能导致此错误的原因提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经测试了该版本的无线电工具、没有任何问题(Win 10 Pro 21H2)。

    请确保在\CC3100_CC3200_RadioTool_1.2\RadioToolApplication\目录中没有缺少 CC3200Lib.dll 文件。 如果文件丢失、请重新安装无线电工具。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 CC3200Lib.dll、但确实存在。 无线电工具应用程序似乎找不到它。  我不确定这是由于某些应用版本更新还是电路板闪存(使用 UniFlash 工具时似乎已完成、没有收到任何错误消息)。  我将再次进行重新设计、即使我不相信我会做些不同的事情、但我还是会下载错误版本的应用程序。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主板显示为 CC3200-LaunchHXL、但 TI 站点上的可用服务包具有以下"我读"说明、我是否需要较旧版本的服务包(如果需要、它要旧得多):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我要安装的内容的简短列表:   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的问题与 LaunchPad 中未正确刷写的无线电工具应用程序或服务包无关。

    请阅读主题和此主题。 此主题中的错误与 CC3100Lib.dll 相关、原因(缺少正确的 MSVCR100.dll)应与您的案例相同。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan. 感谢您向我介绍这些主题。 第二个链接描述了类似的问题、它已被删除8年、因此我了解了我认为是等效的 MS Visual C++安装。  我有一组用于 x86和 x64的工具。  在不知道它还在寻找什么的情况下、这是在黑暗中拍摄的照片、因为它看起来我没有正在等待的窗口更新...

    您能不能提出其他建议?   

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Microsoft 可再分发软件包不向后兼容。 如果软件是使用2010构建的、并且未安装此完全可再分发的软件包、则软件将不起作用。

    例如、我在计算机上安装了:

    • 2005 x86和 x64
    • 2008 x86和 x64
    • 2010 x86和 x64
    • 2012 x86和 x64
    • 2013 x86和 x64
    • 2015-2019 x86和 x64

    1月