This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC3235SF:Matter --入门指南

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC32XX-SDK, UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122413/faq-cc3235sf-matter----getting-started-guide

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC32XX-SDKUNIFLASH

Matter、前身为 Project Connected Home over IP (CHIP)、是在 连接标准联盟(前身为 Zigbee 联盟)中开发的免专利费连接标准。 Matter 在 Thread 和 Wi-FiRegistered网络层上运行,并使用 低功耗 BluetoothRegistered进行调试。 通过提供基于成熟技术的统一应用层、制造商可以利用此开源协议来加速开发。 Matter 还提高了消费者的兼容性、并在快速扩展的物联网生态系统中实现了互操作性、因此来自不同制造商的智能开关、智能集线器和智能恒温器都可以在家中协同工作。

下面是 Matter 入门的好地方。

结果 应类似于此高级方框图:

当前、演示仅在作为控制器的 Linux PC (或手机)与 CC32xx-Matter 附件(本示例中为电子锁)之间的本地网络中进行。

此处介绍的基本演示使用 Matter 的"芯片工具"作为调试器和控制器。

该设计 使用物质的替代品中提供的测试证书。 需要将这些内容替换为生产内容、这些内容将由商业专员批准、该专员还将支持对附件进行云访问。

  

 硬件要求

软件要求

  • 假定使用 Linux 开发环境(例如本机 Linux 计算机、或通过 VirtualBox / Vagrant)。
  • SIMPLELINK-CC32XX-SDK (6.10)-从 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK 下载
    • 应用于安装 (通过 CCS 或 Uniflash) CC3235服务包和证书目录。   
  • CCS -用于调试示例
  • Uniflash -对初始闪存进行编程(也可以使用 CCS 完成)
  • GitHub 错误:

 入门

如果您对此帖子有任何想法或反馈、请随时"提出相关问题"。 谢谢!