This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1120937/wl1807mod-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

Linux/WL1807MOD:

几天后、我的设备无法连接到路由器(7e:d2:94:2b:b4:96)。 当我查看日志时、7e:D2:94:2b:b4:96 出现在 p2p-dev-wlan0扫描中、但不出现在 wlan0 结果中。   

A.  7e:d2:94:2b:b4:96是否需要同时出现在    p2p-dev-wlan0和 WLAN 扫描结果中的位置?

b.由于路由器支持 WPS、这种不匹配出现在 p2p-dev-WLAN 扫描中而不出现在 WLAN 扫描中的原因可能是什么?

C.   p2p-dev-wlan0是否保留旧的 WPS AP 详细信息? 但问题持续了8个多小时。

===================
请找到所附的日志。

2022-07-21 15:01:26 wlan0:bss:添加新 id 1171 bssid 1c:7e:E5:b4:24 ssid 'HKF3P03' freq 2462
2022-07-21 15:01:26 dbus:寄存器 BSS 对象'/fi/W1/wpa_supplicant1/Interfaces/0/BSSs/1171'
2022-07-21 15:01:26 BSS:LAST_SCAN_res_USE=17/32
2022-07-21 15:01:26 wlan0:提供新的扫描结果(own = 1 ext = 0)
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[0] 7e:D2:94:2b:77:C4 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[1] e0:22:03:49:C5:51 TYPE=0 Last_Attemitation=1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[2] EC:C3:02:10:fa:98 type=0 Tries=0 Last_Attemation=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[3] 78:D2:94:2b:77:C7 type=0尝试次数=0 Last_atteme=-1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[4] e0:22:03:49:C5:5a type=0 tries =0 last_attestion=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[5] EC:C3:02:10:fa:94 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[6] EC:C3:02:10:fa:9c type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[7]:b0:be:76:B2:54:a0 TYPE=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[8] 60:E3:27:39:bc:cd type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[9] 1c:7e:E5:b4:24 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[10] F8:2c:18:84:0c:B1 TYP=0 TESSast_Attemation=1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[11] F8:2c:18:84:0c:BA TYP=0 TESSast_Attemation=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[12] A2:63:91:aa:e0:f0 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[13] ae:Ae:19:48:1a:65 TYP=0 Last_Attemits=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 wlan0:对讲机工作'scan'@0x624350在3.286995秒内完成
2022-07-21 15:01:26 wlan0:radio_work 免费('scan'@0x624350):num_active_works -> 0
2022-07-21 15:01:26 wlan0:扫描与当前选定网络匹配的结果
2022-07-21 15:01:26 wlan0:从优先级组0中选择 BSS
2022-07-21 15:01:26 wlan0:0:60:E3:27:39:bc:CD SSID='askha' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x1431 level=-66 freq=2462 wps
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:1:78:D2:94:2b:77:C6 SSID='om' wpa_i_len=0 rn_i_len=20 caps=0x1511 level=-71 freq=5785
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- BSSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:2:82:D2:94:2b:77:C6 SSID='om-Guest' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x1511 level=-71 freq=5785
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:3:b0:be:76:b2:54:a0 SSID='LBDWiFi' wpa_i_len=22 RSN_i_len=0 caps=0x411 level=-67 freq=2422 wps
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:4:EC:C3:02:10:fa:9c SSID='IOM' wpa_ie_len=0 rn_i_len=20 caps=0x111 level=-75 freq=5745 wps
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:5:EC:C3:02:10:fa:98 SSID='IOM' wpa_ie_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x111 level=-77 freq=WPS 5300
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:6:86:D2:94:2b:77:C4 SSID='om-Guest' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x1431 level=-71 freq=2452
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:7:7E:D2:94:2b:77:C4 SSID='om' wpa_i_len=0 rn_i_len=20 caps=0x1431 level=-72 freq=2452 wps
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- BSSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:8:EC:C3:02:10:fa:94 SSID='IOM' wpa_ie_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x511 level=-72 freq=2437 WPS
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:9:EC:C3:02:10:fa:95 SSID='IOM-guest ' wpa_ie_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x511 level=-72 freq=2437
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:10:7E:D2:94:2b:77:C7 SSID='om-Guest' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x1511 level=-79 freq=5240
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:11:78:D2:94:2b:77:C7 SSID='om' wpa_i_len=0 rn_i_len=20 caps=0x1511 level=-80 freq=5240 WPS
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- BSSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:12:E0:22:03:49:C5:51 SSID='GPKTRR_5G' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x411 level=-77 freq=2412 wps
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:13:E0:22:03:49:C5:5a SSID='GPKTRR_5G' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x511 level=-86 freq=5680 WPS
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:14:AE:Ae:19:48:1a:65 SSSSID='' wpa_i_len=0 RSN_i_len=20 caps=0x411 level=-83 freq=2412 WPS P2P
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 未知
2022-07-21 15:01:26 wlan0:15:1C:7e:E5:b4:24 SSID='DHKF3P03' wpa_i_len=26 rssn_i_len=24 caps=0xc11 level=-85 freq=2462 wps
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:16:2c:18:84:0c:BA SSID='ATT7MDg6qw' wpa_i_f8=0 rn_ie_len=20 caps=0x511 level=-93 freq=5240 WPS
2022-07-21 15:01:26 wlan0:跳过- SSID 不匹配
2022-07-21 15:01:26 wlan0:未找到合适的网络
2022-07-21 15:01:26 wlan0:SSID 列表开头
2022-07-21 15:01:26 wlan0:添加至筛选器 SSID:OM
2022-07-21 15:01:26 wlan0:添加到活动扫描 SSID:OM
2022-07-21 15:01:26 WPS:构建用于 Probe Request 的 WPS IE
2022-07-21 15:01:26 WPS:*版本(硬编码0x10)
2022-07-21 15:01:26 WPS:*请求类型
2022-07-21 15:01:26 WPS:*配置方法(3108)
2022-07-21 15:01:26 WPS:* UUID-E
2022-07-21 15:01:26 WPS:*主设备类型
2022-07-21 15:01:26 WPS:*射频频带(3)
2022-07-21 15:01:26 WPS:*关联州
2022-07-21 15:01:26 WPS:*配置错误(0)
2022-07-21 15:01:26 WPS:*设备密码 ID (0)
2022-07-21 15:01:26 WPS:*制造商
2022-07-21 15:01:26 WPS:*型号名称
2022-07-21 15:01:26 WPS:*型号
2022-07-21 15:01:26 WPS:*设备名称
2022-07-21 15:01:26 WPS:*版本2 (0x20)
2022-07-21 15:01:26 P2P:* P2P IE 接头
2022-07-21 15:01:26 P2P:*功能开发=25组=00
2022-07-21 15:01:26 P2P:*监听信道:监管类81信道1
2022-07-21 15:01:26 wlan0:0秒后启动 sched 扫描(无超时)
2022-07-21 15:01:26 wlan0:nl80211:SCHED_SCAN 请求
2022-07-21 15:01:26 nl80211:已请求计划扫描(RET=0)
2022-07-21 15:01:26 p2p-dev-wlan0:从同级更新扫描结果
2022-07-21 15:01:26 nl80211:已接收扫描结果(17个 BSS)
2022-07-21 15:01:26 p2p-dev-wlan0:bss:开始扫描结果更新1093
2022-07-21 15:01:26 p2p-dev-wlan0:bss:添加新 ID 287 bssid:7e:e5:1c:b4:24 ssid 'dHKF3P03' freq 2462
2022-07-21 15:01:26 p2p-dev-wlan0:bss:删除 id 284 bssid 82:d2:94:2b:77:c4 ssid ''、因为扫描不匹配
2022-07-21 15:01:26 p2p-dev-wlan0:bss:删除 id 285 bssid F8:2c:18:84:0c:B3 ssid 'ATT7MDg6qw_guest'、因为扫描不匹配
2022-07-21 15:01:26 BSS:LAST_SCAN_res_USE=17/32
2022-07-21 15:01:26 p2p-dev-wlan0:可用的新扫描结果(own = 0 ext = 0)
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[0] 7e:D2:94:2b:b4:96 TYPE=0 Last_Attemits=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[1] 78:D2:94:2b:b4:99 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[2] 78:D2:94:2b:77:C7 type=0尝试次数=0 Last_atteme=-1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[3] EC:C3:02:10:fa:94 type=0 Tris=0 Last_Attemation=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[4] b0:be:76:B2:54:a0 TYPE=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[5] 60:E3:27:39:bc:cd type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[6] EC:C3:02:10:fa:9c type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[7] EC:C3:02:10:fa:98 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[8] e0:22:03:49:C5:5a type=0 tries =0 last_attestion=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[9] e0:22:03:49:C5:51 TYPE=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[10] F8:2c:18:84:0c:BA TYP=0 TESSast_Attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[11] 7e:D2:94:2b:77:C4 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[12] 1c:7e:E5:b4:24 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[13] F8:2c:18:84:0c:B1类型=0尝试次数=0最后一次尝试=-1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[14] A2:63:91:aa:e0:f0 type =0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 WPS:AP[15] ae:Ae:19:48:1a:65 TYPE=0 Last_Attemits=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:26 nl80211:忽略外部接口(ifIndex 3 wdev 0x0)的事件75 (NL80211_CMD_START_SCHED_SCAN)
2022-07-21 15:01:26 nl80211:为 wlan0接收到 DRV 事件75 (NL80211_CMD_START_SCHED_SCAN)
2022-07-21 15:01:26 wlan0:nl80211:计划扫描启动
2022-07-2115:01:26调试: LogUpldr:FlUploader:Event timeout
2022-07-21 15:01:27调试:LEDControl:LEDControl:采样计数:3个运行平均值:34708、34707、34708接近中断值:34737
2022-07-2115:01:27信息:nwmgr:nwmgr: mq_receive:RetVal:64,msg:{"nmdbusNotifications":{"status":true、"signalType":"scanDone"}}
2022-07-2115:01:27调试: nwmgr:nwmgr:Object type 253.
2022-07-21 15:01:27调试:nwmgr:nwmgr:dbus 通知类型1 is_wac_mode_enabled 2.
2022-07-2115:01:27注意:nwmgr:nwmgr:nw-mgr:kSignalTypeScanDone 0
2022-07-2115:01:27信息: nwmgr:nwmgr:正在等待消息...
2022-07-21 15:01:28调试:LEDControl:LEDControl:采样计数:3个运行平均值:34707、34708、34710接近中断值:34738
2022-07-21 15:01:28调试:LEDControl:LEDControl:采样计数:3个运行平均值:34708、34710、34710、34710接近中断值:34739
2022-07-21 15:01:28调试:RasAlgo:SenStatus:OUT1:{"区域":[{"传感器":[{"温度状态":"良好"、"hum":55.598291、"tsense":73.270647、"humtant Status":"良好"、"tC":72.772283"、"76.64"d"、"dstant"、"7684"d"、"d=453683"、"d"、"764"d"、"d"、"76283"、"d"、"d=45623"d"、"d"、"764"d
2022-07-21 15:01:28调试:PushPull:PushPull:PushPullData:MQ_Receive:RetVal:211、msg:{"function":"publish"、"arg":{"comp_id":292、"buffer":"{"zones":[{"sensors":[{"tempStatus":"Good ":"Good "、"tempid:"、"7781"、"d"、"h、"0671":"、"h、"h:"、"067"、"h:"、"h、"0721":"、"0671":"、"h、"h、"h、"h、"h
2022-07-21 15:01:28调试:PushPull:PushPull:MQ_send 成功:MSG 大小= 168、队列列表="/hvac_SYSCON_SUB;/oadr_event_sub;/perfdata;"
2022-07-2115:01:28信息:OGW:ogwMain:OGW_EVENT:LxOadrEventJsonMsgProcessor:Received LxZonesWrapper
2022-07-2115:01:28信息:OGW:ogwMain:OGW_Events::handleZonesUpdate:0
2022-07-2115:01:28调试: nwmgr:nwmgr:Properties 已更改
2022-07-21 15:01:28调试:nwmgr:State 0 /fi/W1/wpa_supplicant1/Interfaces/0
2022-07-21 15:01:29 nl80211:忽略外部接口(ifIndex 3 wdev 0x0)的事件77 (NL80211_CMD_SCHED_SCAN_Results)
2022-07-21 15:01:29 nl80211:为 wlan0接收到 DRV 事件77 (NL80211_CMD_SCHED_SCAN_Results)
2022-07-21 15:01:29 wlan0:nl80211:提供新的 sched 扫描结果
2022-07-21 15:01:29 wlan0:接收到事件 SCAN_REASESCENT (3)
2022-07-21 15:01:29 nl80211:已接收扫描结果(3个 BSS)
2022-07-21 15:01:29 wlan0:bss:开始扫描结果更新1094
2022-07-21 15:01:29 BSS:LAST_SCAN_res_USE=3/32
2022-07-21 15:01:29 wlan0:提供新的扫描结果(own = 0 ext=0)
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[0] 7e:D2:94:2b:77:C4 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[1] e0:22:03:49:C5:51 type=0 tries =0 last_attestion=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[2] EC:C3:02:10:fa:98 type=0 Tries=0 Last_Attemation=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[3] 78:D2:94:2b:77:C7 type=0尝试次数=0 Last_atteme=-1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[4] e0:22:03:49:C5:5a type=0 tries =0 last_attestion=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[5] EC:C3:02:10:fa:94 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[6] EC:C3:02:10:fa:9c type=0 tries =0 last_attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[7] b0:be:76:B2:54:a0 TYPE=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[8] 60:E3:27:39:bc:cd type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[9] 1c:7e:E5:b4:24 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[10] F8:2c:18:84:0c:B1 TYP=0 TESSast_Attemation=1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[11] F8:2c:18:84:0c:BA TYP=0 TESSast_Attemation=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[12] A2:63:91:aa:e0:f0 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[13] ae:Ae:19:48:1a:65 TYP=0 Last_Attemits=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 wlan0:扫描与当前选定网络匹配的结果
2022-07-21 15:01:29 wlan0:从优先级组0中选择 BSS
2022-07-21 15:01:29 wlan0:0:78:D2:94:2b:77:C6 SSID='om' wpa_i_len=0 rn_i_len=20 caps=0x1511 level=-71 freq=5785
2022-07-21 15:01:29 wlan0:跳过- BSSID 不匹配
2022-07-21 15:01:29 wlan0:1:7E:D2:94:2b:77:C4 SSID='om' wpa_i_len=0 rn_i_len=20 caps=0x1431 level=-71 freq=2452 wps
2022-07-21 15:01:29 wlan0:跳过- BSSID 不匹配
2022-07-21 15:01:29 wlan0:2:78:D2:94:2b:77:C7 SSID='om' wpa_i_len=0 rn_i_len=20 caps=0x1511 level=-80 freq=5240 WPS
2022-07-21 15:01:29 wlan0:跳过- BSSID 不匹配
2022-07-21 15:01:29 wlan0:未找到合适的网络
2022-07-21 15:01:29 wlan0:已分次扫描
2022-07-21 15:01:29 p2p-dev-wlan0:从同级更新扫描结果
2022-07-21 15:01:29 nl80211:已接收扫描结果(17个 BSS)
2022-07-21 15:01:29 p2p-dev-wlan0:bss:开始扫描结果更新1094
2022-07-21 15:01:29 BSS:LAST_SCAN_res_USE=17/32
2022-07-21 15:01:29 p2p-dev-wlan0:可用的新扫描结果(own = 0 ext = 0)
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:不支持的属性类型0x1058 len=24
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[0] 7e:D2:94:2b:b4:96 TYPE=0 Last_Attemits=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[1] 78:D2:94:2b:b4:99 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[2] 78:D2:94:2b:77:C7 type=0尝试次数=0 Last_atteme=-1秒前黑名单=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[3] EC:C3:02:10:fa:94 type=0 Tris=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[4] b0:be:76:B2:54:a0 TYPE=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[5] 60:E3:27:39:bc:cd type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[6] EC:C3:02:10:fa:9c type=0 tries =0 last_attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[7] EC:C3:02:10:fa:98 type=0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[8] e0:22:03:49:C5:5a type=0 tries =0 last_attestion=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[9] e0:22:03:49:C5:51 TYPE=0 Last_Attemite=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[10] F8:2c:18:84:0c:BA TYP=0 TESSast_Attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[11] 7e:D2:94:2b:77:C4 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[12] 1c:7e:E5:b4:24 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[13] F8:2c:18:84:0c:B1 type=0 tries =0 last_attemit=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[14] A2:63:91:aa:e0:f0 type =0 tries =0 last_atteme=-1 sec ago blacklist=0
2022-07-21 15:01:29 WPS:AP[15] ae:Ae:19:48:1a:65 TYPE=0 Last_Attemits=-1 sec ago blacklist=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在设备上运行2个角色- P2P 和 sta?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SN。我们的器件将扮演 P2P 和 sta 的角色。

    A.  7e:d2:94:2b:b4:96是否需要同时出现在    p2p-dev-wlan0和 WLAN 扫描结果中的位置?

    b.由于路由器支持 WPS、这种不匹配出现在 p2p-dev-WLAN 扫描中而不出现在 WLAN 扫描中的原因可能是什么?

    C.   p2p-dev-wlan0是否保留旧的 WPS AP 详细信息? 但问题持续了8个多小时。

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未尝试此操作、但会假设在两个角色上运行 SCAN 时、同一 AP 可能会被两个角色列出。  

    您可能需要对 WPA 请求者进行故障排除、以检查为什么某些 AP 不在扫描结果中列出、因为它处理扫描、选择哪个 AP 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P2P 的扫描结果保留了旧的扫描 AP 结果、这可能是原因吗? 如果是、清除这些旧结果的最佳值是什么? 如何操作?

    此致、

    Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序不保留扫描结果。WPA 请求者负责发出扫描请求、维护扫描结果等。您需要查看 WPA 请求者以确认它是否保留了任何扫描结果。