This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:已连接 CC31XX/CC32XX 无线电工具(v1.0.3.19)、但无法获取详细信息或提供命令

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1121024/launchxl-cc3235s-connected-with-cc31xx-cc32xx-radio-tool-v1-0-3-19-but-could-not-get-details-nor-give-commands

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235S

您好!

经过多次尝试并阅读论坛主题后、我们仍然无法使用无线电工具向 LAUNCHXL-CC3235S 提供命令。 可以找到电路板、但无法读取详细信息。

我们尝试刷写 Service Pack、然后刷写无线电工具二进制文件、但没有成功。 这是我们在 Uniflash 中尝试过的最新版本:

我们首先擦除了电路板

-然后刷新了 Service Pack

-在 Service Pack 之后检查了内存并刷写了无线电工具二进制文件(问题是我们不知道要使用的确切内存地址是什么)

我们无法刷写*。sli 文件、因为 Uniflash 无法识别它。

是否有一些可以轻松刷写的现成文件?

应用程序  快速响应、因为我们需要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在使用 Uniflash 时询问地址、这意味着您使用 Uniflash 的方式错误(处于错误模式)。 请参阅此文档

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我按照您提供的链接中的步骤操作。

    -图像模式:生产模式

    -我使用了以下 MCU 映像:\TI\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Source Files\Source Projects\Radiootool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs\MCU+Image\radiotool_CC3235S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin

    -我使用了以下服务包: \TI\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x35\sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin

    然后选择"Program Image (Create & Program)"。 现在我可以使用 CC31XX/CC32XX 工具进行连接、

    Connection ok

    但我还有下一个问题。 RX 命令工作正常、但在应用 Tx 命令时会出现以下错误。

    Error 

    刷写时是否有正确的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是实用程序 GUI 本身的问题、而不是闪存无线电工具应用程序(与转换 Sting 到 Int 相关的一些例外)。 我不确定是什么原因导致了这种问题。 可能是您的操作系统或语言首选项(芬兰语)。 我已经在 Win 10 21H1 Pro 捷克版本上使用1.0.3.18进行了测试、它可以正常工作。

    在屏幕截图中、您怀疑 MAC 地址有圆点(.)而不是冒号(:)。 也许您可以尝试将点更改为冒号。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jukka、

    您还可以尝试以下操作:

    1) 1)在无线电工具目录-> 器件映像-> CC3235S 映像中找到 CC3235S SLI 映像

    2) 2)打开 Uniflash 并单击"Program Image"

    3) 3)浏览"Image File Name"下的 SLI 映像。  

    4) 4)点击"Program Image"。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、芬兰语本地化/语言首选项存在问题。 更改为英文(US)、MAC 地址有冒号(:)。

    谢谢、

    Jukka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jukka、

    感谢您的更新。 它看起来像是无线电工具 GUI 实用程序中的错误(与 Windows 语言首选项中的分隔符相关)。 此问题应由 TI 解决。

    1月