This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:使用另一个以太网模块将数据传输到 cc3235电路板

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1121302/launchxl-cc3235s-transfer-data-to-cc3235s-board-with-another-ethernet-module

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235SCC3135

各位专家:

我们的客户有 cc3235s launchpad、他想将以太网模块与此板连接、以便将其与其他微控制器连接、这是可行的吗?
因此、他有一个项目、在这个项目中、他将有一个传感器节点、其中某些微控制器连接到以太网模块、然后他需要使用另一个以太网模块将该数据传输到 cc3235电路板。
他需要知道如何将以太网模块与电路板连接、以便与其他微控制器进行数据传输。
请提供建议。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    CC32xx 芯片没有集成的以太网 PHY 或带有 MII/RMII 接口的 MAC。 因此、无法将以太网直接连接到 CC3235器件。 我认为有两种方法可以解决这一问题:

    • 通过(UART、SPI)与 CC3235连接另一个 MCU 与以太网。 此 MCU 将像以太网接口一样工作。 例如、您可以选择 MSP432E4x 或 TM4C129。
    • 使用具有 SPI/并行接口的以太网 MAC+PHY、如 Microchip 的 ENC424J600或具有IZnet 芯片等 PHY+MAC+IP 堆栈的以太网控制器。 TI 在产品系列中没有此类芯片。

    顺便说一下...也许还有其他的方法。 MSP432E4 + CC3135。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要向 Jan 补充一点  、该解决方案将附带2个不同的网络堆栈(一个位于 Wi-Fi 顶部、一个位于以太网顶部)、因此需要通过应用完成路由/桥接。 另一种方法是在旁路模式下使用 CC3235、即在绕过 内部 TCPIP 堆栈的同时在收发器模式下使用 cc3235。