您好!
我正在尝试基于"可移植"示例和自定义 HTML 文件实施自定义 HTTP 服务器。
CC3220用作 AP、PC/电话将 HTML 作为客户端运行。
发送/接收 GET 和 POST 请求在两个方向上都能正常工作。
问题:
当客户端通过"/get_id"端点发送 GET 请求时、我会在 SimpleLinkNetAppRequestEventHandler 处获取 sl_NetApp_reqeust_HTTP_Get 事件。
我已选中(pNetAppRequest->requestData.pMetadata)、并找到了 TLV 格式的"HTTP 1.1 /get_id"、如 SWRU455M 中9.7.1元数据说明中所述。
当事件处理程序中发出 HTTP_GET 事件时、我猜嵌入式 HTTP 服务器会解析大部分数据。
检索端点(或所有必需的元数据)的正确过程是什么?
解析原始 TLV 缓冲区是可以的、但我只是想知道是否有一种合适的方法来实现、或者是否有更好的程序。
谢谢、
Yun