This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801:在调试模式下使用 RTTT WiLink 工具连接到 WL1801。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1119396/wl1801-using-the-rttt-wilink-tool-to-connect-to-a-wl1801-in-debug-mode

器件型号:WL1801

大家好、我在使用测试板上的 WL1801启动和运行 RTTT Windows 工具时遇到了问题。 我可以连接并查看以下内容:  

但是当我尝试加载.bin 和.ini 时,它会通过~75%的时间,看起来会轮询 Mac FW,然后失败,给我一个 calling_GetFW_Version()返回-13108。 日志如下所示:

我有一些问题可以帮助我进行调试。 我使用的是具有3V3-1V8电平转换器的3V3 UART-USB 转换器、系统中每个点的所有数据看起来都正常。 我可以看到从 WL1801返回到 UART-USB 的数据、但出于任何原因、这些数据都无法正确读取。 有什么想法吗?

我已通过10k 电阻器将 IRQ 线路拉至高电平、以便在调试模式下为 WL1801上电。 这是否足以启动调试功能?

由于我可以连接到设备、我是否应该假设 UART-USB COM 总线工作正常、这是芯片端问题、或者总线是否可以处理简单的命令并落入更复杂的命令?

如果您能在这里获得任何见解、我们将不胜感激。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    IRQ 上的10K 上拉电阻应足以在调试模式下为器件加电。 出现此问题的原因通常是 UART 线路上有噪声或试图多次加载 INI 文件。 我建议使用这些线路验证正确的信号完整性-降低波特率也应该有助于这一工作。

    请告诉我这是否有助于解决该问题。 您也可以参阅此 帖子 、其中包含类似问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦、我想问题是模块通过 SDIO 总线下载固件、正如您提到的另一篇文章、谢谢您。 现在已经启动并运行了!