This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用浏览器 GUI ||配置时不显示 WIFI SSID

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1120213/cc3220sf-using-browser-gui-wifi-ssid-is-not-visible-on-provisioning

器件型号:CC3220SF

你(们)好

我们将定制硬件与 CC3220SF 芯片组搭配使用。 我们的系统具有配置功能。

当我们尝试从浏览器中使用配置并在不更改任何配置的情况下关闭浏览器时、下一个重启周期设备会显示(从日志中检查)它正在配置模式、但在移动电话或 PC 上看不到 WiFi 广播。 从记录到与设备广播其 SSID 时相同的所有其他内容。

现在要解决此问题、我们需要再次在器件上刷写映像、但在现场无法实现。 请建议此行为的可能原因/调试步骤。

用于访问器件的 IP URL: http://10.123.45.1/index.html

此外,我们还使用  sl_WlanSet()函数设置的自定义 SSID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保我理解正确、器件在 SoftAP 模式下正确启动、但在未添加有效 网络配置文件的情况下连接到器件后、它不会返回到 SoftAP、对吧?

     您是调用 sl_WlanProvisioning (即使用 TI Provisioning)还是只将器件切换到 AP 模式?

    如果您正在调用 sl_WlanProvisioning -是否检查返回代码?

    您使用的是 sl_WLAN_policy_connection (请参阅 simplellink/wlan.h 中的)?