This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:将来服务包/完整包的大小

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117243/cc3135-size-of-the-servicepack-complete-package-in-the-future

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好

我每年仅需1次使用您的新 SDK 更新我们的主机软件+ TI 软件(FX https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-SDK/6.10.00.05)

bin 文件的大小为 aprx。 164 KB sp_xxx.26.bin (用于 servicepack-cc3x35)、用于 CC3135。 (UCF 的大小为81916字节)

为了创建一个 UCF 文件、我可以使用 UART 进行刷写、我将 UniFlash 用于2M 外部闪存。 在 Uniflash 中创建映像后、我会得到一个新的 UCF 文件、即 aprx。 95000字节。

"保存 UCF"

我假设大小的变化是因为我不仅有服务包,而且还有 TI 的剩余代码,或者?

但它似乎只需要很少的额外字节。 TI 的其余代码是否位于 CC3135的 ROM 中?

另一个问题是未来的预期目标。 铀转化设施的文件可以达到多大?

谢谢。

BR

Jørgen 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorgen、

    我很期待这件事。 我会在得到一个决定性的答案后立即通知你。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jørgen、

    因此 UCF 文件的限制是128KB、它可以达到的大小。

    但是、在创建文件时、即使未使用128KB、也会分配所有128KB。  但由于 CC3135具有失效防护功能、因此存储了2个 UCF 副本、实际上使用的是256KB。 好消息是、由于分配的最大数量是从开始的、因此服务接收器的更多修补程序不会增加所需的存储容量。

    请参阅 CC3135数据表的第9.6节

    希望这对您有所帮助、

    Rogelio