This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3235是否具有 SDIO 接口并支持 RTOS

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1119364/cc3235s-does-cc3235s-has-sdio-interface-and-support-rtos

器件型号:CC3235S

大家好、

我向客户推荐用于电子锁应用的 WiFi CC3235、但有两个问题需要您的评论:

  1. CC3235是否具有 SDIO 接口?
  2. CC3235是否可以支持 RTOS?

谢谢。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    CC3235具有支持 SD、SDIO 和 MMC 卡的 SDHost 接口。 请参阅《CC3235 技术参考手册》 第11节

    2. CC3235确实支持 RTOS。

    希望这对您有所帮助、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    谢谢。

    William