This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:每次测试的 WiLink 模块灵敏度

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117077/wl1801mod-wilink-module-sensitivity-per-testing

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

大家好、我想检查是否有人推荐通过 PER/FER 针对 WL1801MOD 执行 RX 灵敏度测试的方法? 例如、是否可以让一个 WL1801生成一些测试数据包、并通过衰减将其馈送至另一个 DUT WL1801、我可以在此处获取 PER/FER 读数? 甚至使用 WLAN 802.11信号发生器、是否可以将模块置于某种测试模式以检查错误数据以验证灵敏度?

抱歉、如果此信息是其他地方、我目前还没有遇到过。

非常感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不确定此类应用的测试模式、但让我进行一些挖掘、以帮助找到此类测试最简单的方法(或检查可行性)。 我将在明天通过 EOB 返回给您、并提供我的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您应该能够使用校准器工具执行此测试。 本 指南中的第4节 将用于此过程。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦。 我想我们能否更详细地介绍一下这一点。 自从我发布问题后、我就看到了 WiLink 无线工具包 :https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 

    特别是 WLAN 实时调优工具(RTTT)看起来很有用:

    https://www.ti.com/lit/ug/swau085f/swau085f.pdf 

    第5.2节介绍了如何使用 18xx 模块进行灵敏度测量。 看起来、该工具会计算总数据包和错误数据包、并为您计算 PER。 它还允许您输入要发送的数据包数、以便知道需要什么。

    我可以通过将 UART-USB 转换器连接到模块的引脚26和27 (WL_RS232_RX、WL_RS2332_TX)来使用该工具。 您能否确认这听起来是否正确?

    现在、我所需要的就是能够控制从第二个器件发送指定数量的测试数据包。 您提到了校准器工具、例如、我是否应该能够使用 start_tx 命令发送指定数量的测试数据包? 这是否允许 RTTT 工具接收和计数错误数据包的数量?

    感谢您的支持、

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 SET_TX+POWER 命令上的这些参数;

    通道限制:

    增益计算

    这是否意味着在第一个指标为0时禁用所有限制? 增益控制的用途是什么? 有关这些内容的更多详细信息将非常好。

    非常感谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    RTTT 工具也非常适合用于此目的、并且具有非常直观的 GUI。 当您将器 件设置为在 RX 模式下运行时、您需要一个源才能成为发送器、并且您需要按照本指南第9.8节所述将器件引导至调试模式。  因此 连接方式如下- U.FL 连接器通过衰减器连接到802.11信号发生器、WL18xx 器件通过连接到引脚26和27的 USB-UART 转换器连接到运行 RTTT 的 PC。  

    对于通道限制、建议将其设置为1以满足或通过法规认证要求并利用模块认证。