This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:CC3235S 和 MSP430FR5969之间的 SPI 通信

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117887/launchxl-cc3235s-spi-communication-between-cc3235s-and-msp430fr5969

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:CC3235SMSP430FR5969

我的目标是在非 RTOS 和基于 RTOS 的微控制器之间建立连接。

我正在尝试  使用 SPI 通信协议将数据从 MSP430FR5969 (主器件)传输到 CC3235S (从器件)。

CC3235S 使用 TI-RTOS 进行编程、而 MSP430则通过裸机编程完成。

我的查询是、接收到的数据 将存储在 CC3235S 的 SPI 寄存器中。 我已阅读技术参考手册、但无法找到确切的寄存器。

TI 团队能否帮助我找到确切的寄存器、以便我能够读取接收到的数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    我建议您浏览 CC3235S 数据表。 尤其是以下存储器映射所在的(7.4)、(8.17.6)和(9.8.2.4)段。

    此致、

    Rogelio