主题中讨论的其他器件:CC3120、 UNIFLASH
您好!
我使用多个 CC3120从我们的产品(其中7个)到 iOS 设备进行通信。
其中一个 CC3120配置为接入点、iOS 设备始终与其相连(静态 IP、没有 DHCP 运行)。 其他设备将1比1连接到 AP 并与 iOS 设备通信、然后断开连接。
我正在调查多个问题(iOS 设备启动、监听器显示此授权帧的"无理由")、几分钟后 AP 崩溃等。
目前、我正在调查从 AP 到 iOS 设备的2个 HTTP 请求之间的 sl_device_event_fated_device_abort 事件。
我很难找到它是什么、因为文档缺少有关这些事件的信息。 结构说明
typedef 结构
{
u32 ID;
SlDeviceFatalData_u 数据;
}SlDeviceFatal_t;
typedef 结构
{
_u32代码;
u32值;
} SlDeviceFatalDeviceAssert_t;
但没有提到这种"代码"的含义、没有枚举、没有注释、没有注释、没有指向文档的链接、没有任何内容(对于所有类似结构都是如此)。 该文档指出:
对于 pSlDeviceFatal->ID = sl_device_event_fated_device_abort
表示发生严重错误且设备停止
使用 pSlDeviceFatal->Data.DeviceAssert 字段
-代码:中止类型的标识
-值:中止数据
这没有什么帮助。 您能否分享有关此" IDE"的信息?
下面是有关版本的一些信息:
芯片822083584
MAC 31.2.1.0.1
PHY 2.2.0.5
NWP 3.99.1.
ROM 0
谢谢你